Bühnenscheinwerfer - das Herzstück der Live-Shows
Vor allem in der Musikbranche bestehen Live-Auftritte inzwischen nicht mehr nur aus Musik. Aufwendige Shows und Animationen sind zu einem festen Bestandteil in den Auftritten vieler Künstler geworden, gleiches gilt für Live-Auftritte im Fernsehen, für Theateraufführungen und teilweise auch für Filmaufnahmen. Auch in Diskotheken und Clubs erwarten die Gäste gute Stimmung und Atmosphäre, zu der nach der allgemeinen Definition eben auch zahlreiche Bühnenscheinwerfer gehören.
Welche Arten von Bühnenscheinwerfern gibt es?
Es gibt ganz verschiedene Bühnenscheinwerfer, die unterschiedliche Zwecke erfüllen können. So gibt es beispielsweise Scheinwerfer mit verschiedenen, fernsteuerbaren Farben wie auch Modelle mit variablen Abstrahlgeometrien, die selbstverständlich in unterschiedliche Richtungen zeigen können.
Hinsichtlich der Steuerung der Bühnenscheinwerfer gibt es generell zwei Möglichkeiten, die meisten Scheinwerfer werden in der Regel von einem Computer oder einem Steuerpult gelenkt, die Abläufe sind im Normalfall zuvor programmiert worden. Gerade bei Live-Konzerten oder im Theater sieht man es aber auch oft, dass Scheinwerfer durch motorisierte Bewegungsvorrichtungen per Fernsteuerung gelenkt werden, damit die Solisten auf der
Bühne - die sich logischerweise frei bewegen - immer im richtigen Licht stehen. Für diesen Fall gibt es inzwischen aber auch technische Zubehörartikel, so kann beispielsweise mit einer Kombination von Ultraschallsendern, den der Interpret zu tragen hat, und speziellen Lenkvorrichtungen der Scheinwerfer automatisch korrekt ausgerichtet werden.
Verschiedene Lenktechniken
Motorbetriebene, bewegliche Bühnenscheinwerfer können über unterschiedlichste Methoden gelenkt werden. Beim Moving Head zum Beispiele wird nur der Kopf bewegt, daher der Name. Mit dem
Moving Head werden über Linsenvorsätze Lichtpunkte oder Lichtornamente gesetzt. Die Bühnentechnik wird durch die Lichttechnik und Vernebelungstechnik z. B.
Nebelmaschine gegenseitig verstärkt.
Zudem kann man sich vor einem Kauf entscheiden, ob motorbetriebene Schwenkachsen, Farbräder - mit deren Hilfe unterschiedliche Farben erzeugt werden können - oder bewegliche Linsen und Spiegel benötigt werden. Natürlich muss eine endgültige Entscheidung jeder für sich selbst treffen, da die unterschiedlichen Techniken nur für bestimmte Zwecke genutzt werden können.
Sonstige Unterschiede bei Bühnenscheinwerfern
Sonstige Unterschiede hinsichtlich der Bühnenscheinwerfer liegen auf der Hand, vom Preis einmal abgesehen unterscheiden sie sich selbstverständlich in Größe und Farbe. Die Fabrintensität wird bei Diodenbeleuchtung über die Betriebsspannung geregelt, ansonsten über die Dicke der Filterfolie bzw. Beleuchtungsstärke.
Außerdem darf nicht vergessen werden, dass einige Bühnenscheinwerfer spezielle Halterungen, Traversen genannt, und
Scheinwerfer-Stative benötigen, denn letztendlich ist nichts peinlicher als ein fehlerhafter Auftritt, der auf einen defekten Bühnenscheinwerfer zurückzuführen ist.