Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Schleifscheibe  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schleifscheibe“
Überbegriffe
CBN-Schleifscheibe
Schleifscheiben aus kubischen Bornitrid.
Schleifbockscheibe
Zum Einsatz auf stationären Maschinen, wie z. B. Dop­pelschleifmaschinen.
Schruppscheibe
Geeignet für Arbeiten im Metallbereich, unter ande­rem für die Nachbearbei­tung von Schweißnähten oder zum Entgraten.
Schleiftopf
Topfförmiges Schleifmittel, das je nach Schleifstoff zur Bearbeitung von Stein oder Metall eingesetzt wird.
Diamantschleiftopf
Diamantbestückter Topf­schleifer für die Steinbe­arbeitung.
Trennscheibe
Schleifscheibe zum Tren­nen verschiedener Materi­alien, wie Guss, NE‑Metal­le, Stahl oder Stein.
Diamant-Trennscheibe
Trennscheibe mit diamant­bestückten Schneiden, um hartes Gestein, wie Beton, trennen zu können.
Kurventrennscheibe
Speziell für Kurvenschnitte in harten Materialien.
Diamant-Frässcheibe
Zum Ausfräsen von Fugen und Schneiden von Schlit­zen, z. B. für die Kabelver­legung.
PKD-Schleifteller
Besonders geeignt zum Ab­fräsen von dicken Beschich­tungen von unterschiedlich­sten Untergründen.
Lamellenschleifscheibe
Die Schleiffläche ist in La­mellen angeordnet und für hohe Beanspruchungen ge­eignet.
Polierschleifscheibe
Aus weichen Materialien, wie Nylonvlies oder Lamm­fell gefertigt, um metallene Oberflächen polieren zu können.
Grobreinigungsscheibe
Grobes Schleifmittel für das Entfernen von Rost und Lack sowie zum Reinigen von Schweißnähten.
Sichtschleifscheibe
Während des Schleifens las­sen die radial angeordne­ten Langlöcher die Scheibe durchsichtig erscheinen.
Schleifscheiben­reduzierring
Hilsmittel zur Reduzierung des Bohrdurchmessers von Schleifscheiben für kleinere Aufnahmen.
Schleifscheibenspann­flansch
Freihandwinkelschleifer können damit nachgerüstet werden, um die Stabilität und Präzision der Trenn­scheibenführung zu erhö­hen.
Haftschleifscheibe
Schleifblätter mit Kletthaf­tung, geeignet für Schwing­schleifer oder Exzenter­schleifer.
Winkelschleifblatt
In Kombination mit einer speziellen Aufnahme für den Winkelschleifer, schnell und flexibel wechselbar.
Diamantpolierpad
Geeignet für das Schleifen und Polieren von unter­schiedlichen Oberflächen, wie z. B. Granit, Beton oder Naturstein.
Kehlnahtscheibe
Zum Reinigen, Abtragen und Entgraten von Kehl­nähten, Schweißpunkten und anderen schwer zu­gänglichen Stellen.
Schleifstreifenring
Geeignet für die Bearbei­tung von Schweißnähten, Ecken und Nuten.
Polierteller
Polierteller zur Aufnahme von Polierpads, Lamm­fellen und Schleifblättern mit Kletthaftung.
Weitere Informationen zum Thema Schleifscheibe
^

Schleifscheiben: Ideal zur Oberflächenvorbereitung

Schleifscheiben gibt es für den Einsatz an verschiedenen Werkstoffen. Man nutzt sie vorrangig für die Oberflächenvorbereitung oder –aufbereitung: entweder für das Anbringen eines neuen Anstrichs, das Auftragen einer Grundierung oder das Aufbringen einer Lasur.

Schleifen mit Schleifscheiben auf Metall, Holz oder Stein

Verschiedene Baumaterialien haben unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen. Um die verschiedenen Materialien professionell bearbeiten zu können, benötigt man natürlich das passende Werkzeug.
Da Holz im Gegensatz zu Metall und Stein ein sehr weiches Material ist, braucht man  weniger widerstandsfähige Schleifmittel als beispielsweise bei der Bearbeitung von Beton.

Vielseitig einsetzbar

In erster Linie denkt man bei Schleifscheiben natürlich an das Anschleifen  verschiedener Oberflächen und Materialien, doch auch Trennarbeiten und das Polieren gehören zu ihren Anwendungsbereichen. So nutzt man zum Beispiel für das Zerlegen von Beton und Feinsteinzeug eine Diamanttrennscheibe. Ihre Widerstandsfähigkeit und die Beschichtung aus Diamant sorgen für präzise Schnittführung und optimale Arbeitsergebnisse.
Für Schleifarbeiten auf metallischen Oberflächen eignen sich hingegen Schruppscheiben. Diese Art von Schleifscheibe ist speziell auf Anforderungen, die bei der Bearbeitung von Schweißnähten und zum Entgraten von Werkstücken notwendig sind, geeignet.

Mehrere Arbeitsgänge mit verschiedenen Schleifscheiben sorgen für ein nahezu perfektes Ergebnis

Jedes Werkstück, je nach Ausgangszustand, erfordert verschiedene Arbeitsschritte. Möchte man beispielsweise ein älteres Werkstück aus Metall wieder aufarbeiten, so nutzt man der Reihe nach verschiedene Schleifscheiben. Beginnend mit der kleinsten Körnung für grobe Arbeiten, schleift man zunächst einmal grob an und wird dann nach und nach feiner bei der Auswahl der Körnung. Bis man letztendlich bei der bloßen (schmutz- und staubfreien) Oberfläche angelangt ist, braucht es natürlich einiges an Zeit, Feingefühl und Geduld.
Danach folgen Grundierung, Lackierung und schließlich und endlich das Polieren des Lacks. Auf Hochglanz gebracht, erstrahlt dann das Werkstück in neuem Glanz.

Vorrichtungen und Hilfsmittel für den Umgang mit verschiedenartigen Schleifscheiben

Schleifscheiben lassen sich auf verschiedene Gerätetypen aufsetzen und haben hierbei manchmal nicht den passenden Innendurchmesser. Um die Schleifscheibe trotzdem passend aufzusetzen, kann man dann einen so genannten Schleifscheiben-Reduzierring nutzen und erhält so das passende Maß. Auch um die Stabilität bei der Trennscheibenführung mit Freihandschleifern zu erhöhen, kann man diese nachrüsten. Ein entsprechender Spannflansch für Schleifscheiben gibt dem Ganzen mehr Festigkeit für präzise Schnittführung und hohe Stabilität.
Schleifscheiben verfügen über unterschiedliche Oberflächenstrukturen. Die Sichtschleifscheibe ermöglicht es zum Beispiel, während des Schleifvorgangs auf das Werkstück zu blicken und so auch den genauen Blick auf die Schnittstelle zu haben. Längs verlaufende Lochungen erzeugen so durch die Rotation den Anschein von Transparenz.
Zum Einsatz auf Doppelschleifmaschinen eignen sich fest installierbare Schleifbockscheiben, die vorwiegend beim Schleifen von Stahl und Eisen genutzt werden.

Jede Schleifscheibe für einen bestimmten Arbeitsvorgang

Im Allgemeinen unterscheidet man also zwischen einer Schleifscheibe zum Anschleifen von beispielsweise Holz und Metallen, Trennscheiben zum Zerlegen von Baustoffen und Modelle zum Reinigen und Polieren von Oberflächen nach dem eigentlichen Schleifvorgang oder zur regelmäßigen Pflege.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.