Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schlosskastenstemmer

  Schlosskastenstemmer  (0 Angebote unter 28.028.425 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Schlosskastenstemmer"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Schlosskastenstemmer
^

Mit dem Schlosskastenstemmer Schlösser passend einbauen

Der Schlosskastenstemmer ist ein Elektrowerkzeug der trennenden Holzbearbeitung und dient in erster Linie dazu Türblätter vor oder nach dem Einbau mit einem Schlosskasten auszustatten. Im Unterschied zu anderen Werkzeugen besitzen diese Stemmer meist zwei Fräskettengarnituren, die nebeneinander arbeiten. Schlosskästen werden zumeist nachträglich ausgestemmt, wenn es um den zusätzlichen Einbau von Sicherheitsschlössern geht. Das Sicherheitsbedürfnis der Bewohner von Wohnungen oder Einfamilienhäusern hat in den letzten Jahren stetig zugenommen.

Ein Kurzüberblick zur Funktionsweise

Der Stemmer besteht aus dem Rahmen wie bei einem Schlitzgerät und beinhaltet zusätzlich sehr oft gleich die Fräskettengeräte. Die Klemmvorrichtung sollte über einen Gummiüberzug verfügen, damit die Oberfläche des Türblattes vor Beschädigung geschützt ist. Wichtig sind die Einstellungsmöglichkeiten hinsichtlich der Stemmtiefe, -breite und -länge. Der Hub- bzw. Arbeitsweg der Fräskette sollte immer einige Zentimeter höher sein als die Stemmtiefe. Von der Umdrehungszahl kann man von 3.000 bis 6.000 Umdrehungen pro Minute ausgehen. Bearbeitet werden können Vollholz, Leimholz oder holzähnliche Werkstoffe wie MDF-Platten oder Pressspan,furniert.

Der Vorteil von Spezialwerkzeug

Mit dem Schlosskastenstemmer lassen sich je nach Ausstattung die Schlosskästen in den unterschiedlichsten Größen herstellen, und das, ohne dass Holzspäne bei der Bearbeitung ausreißen. Das Gerät ist somit stationär wie auch mobil einsetzbar, vorausgesetzt man hat eine Stromquelle mit einem 230-Volt-Anschluss in der Nähe. Bei der manuellen Bearbeitung von Türblättern muss man beim Umgang mit dem Stemmer von einem Gesamtgewicht von um die zehn Kilogramm rechnen.

Das Zubehör

Als Zubehör gibt es Fräsketten, die gekürzt, geschliffen oder neu genietet werden, sowie Nass- bzw. Trockensauger.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.