Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schneidgiraffe

  Schneidgiraffe  (9 Angebote unter 30.861.084 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schneidgiraffe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schneidgiraffe"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Schneidgiraffe
^

Die Schneidgiraffe für sichere Schnittmaßnahmen

Unter den Gartengeräten und Agrarscheren findet sich spezielles Werkzeug, mit dem sich wegen der Höhe oder Distanz schwierige Schnittmaßnahmen an Bäumen, Hecken und Sträuchern durchführen lässt. Dieses gilt vor allem dann, wenn eine Leiter oder Anlegeleiter sich nicht am Gehölz oder im Dickicht ansetzen lässt oder ein weicher Bodengrund das Aufstellen nicht erlaubt. In diesen Fällen stellt die Schneidgiraffe das Mittel der ersten Wahl dar. Die Vorteile liegen in der multifunktionalen Einsatzweise und in der praktischen Ergänzung anderer Schneidwerkzeuge wie der Astschere.

Die auch als Gartenwerkzeug einzusetzende Schneidgiraffe kann hoch gewachsene Obstbäume im Garten inklusive Bereiche der Krone lichten und somit die Erträge durch die bessere Fruchtentwicklung erhöhen. Baumschulen und Gartenfachbetriebe können entsprechend ebenfalls von der Schneidgiraffe profitieren. Auch lange Ranken wie Wilder Wein oder Efeu lassen sich als Fassadenbegrünung mit der Schneidgiraffe sauber einkürzen. Solitärpflanzen wie ein hoch gewachsener Buchsbaum können ebenfalls mit der Giraffe als Alternative zur Buchsbaumschere oder Baumschere im Rahmen der Pflanzenpflege von langen Trieben befreit werden. Die Schneidgiraffe kann somit effektiv zum Form- und Verjüngungsschnitt beitragen. Oft erfordern der Garten- und Landschaftsbau sowie der Forstbetrieb aus Gründen der Sicherheit die punktuelle Entfernung von Ästen und Trieben, die ansonsten eine öffentliche Gefährdung darstellen können. In diesem Fall fungiert die Schneidgiraffe als Alternative zur Teleskop-Astschere oder einer anderweitigen Verlängerung.

Modelle und Spezifikationen der Schneidgiraffe

Um den besonderen Erfordernissen bei der Bearbeitung von Ästen und Trieben gerecht zu werden, sind unterschiedliche Modelle der Schneidgiraffen verfügbar. Relevant bei der Auswahl ist die individuelle Schnittleistung, um verholzte oder dickere Triebe zu umfassen und zu beseitigen. Die Teleskop-Ausführung erlaubt eine besonders große Reichweite, ein Schnellspannhebel ermöglicht die gezielte Einstellung bis zur Maximaldistanz. Modelle mit einer antihaftbeschichteten Klinge rutschen bei den Schnittmaßnahmen nicht vom Ast ab, sondern lassen sich präzise ansetzen, sodass keine schädlichen Quetschungen am gesunden Holz entstehen. Über den bestehenden Nutzen der Giraffe hinaus kann mitunter auch wichtiges Zubehör wie die Adapter-Baumsäge und ein Obstpflücker kombiniert werden. Schneidgiraffen mit einem Zugband zum Durchführen des Beschnitts in großer Distanz lassen sich parallel auch zur körperlichen Entlastung bei gerader Haltung zum Beschneiden bodennaher Triebe einsetzen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.