Monitorarm - schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch
Nicht immer ist der optimale Standort eines Monitors auf dem Tisch. In Büros finden
TFT-Monitore immer häufiger Verwendung.
Auf kleinen Schreibtischen sind Tischhalterungen sehr vorteilhaft, an denen Sie den Monitor
befestigen können. Ob am Tischbrett anklemmbar oder angeschraubt an der Wand können sie Monitore
sicher halten. Ein Monitorarm ist Ihre Möglichkeit, Platz auf Ihrem Schreibtisch zu machen. Meist ist es möglich,
diesen Schreibtischbefreier in Höhe und teilweise auch in der Breite zu verstellen.
Montitorarm für TFT- und Röhrenmonitor
Grundsätzlich muss man zwischen TFT- oder Röhrenmonitorarmen unterscheiden. Bei
Röhrenmonitoren ist das Gewicht des Geräts entscheidend, da sie bis zu 25 kg wiegen können.
Somit müssen sie sehr stabil gebaut sein. Der Monitor steht meist nur mit seiner Grundfläche auf der Halterung.
Anders bei TFT-Monitoren. Diese wiegen meistens zwischen fünf bis 15 kg und haben standardmäßig
Haltepunkte für Monitorarme. Somit können sie an Wandhalterungen angebracht oder auf
Tischhalterungen gestellt werden. Der im Lieferumfang befindliche
Standfuß ist meist nur für die waagegerechte
Aufstellung des Monitors vorgesehen. Sehr oft braucht man schwenkbare Halterungen, dabei handelt es sich
um am Tisch befestigte Schwenkarme mit
mehren Gelenken, welche am Monitor verschraubt werden.
Der Vorteil ist, dass sie leicht auf jede Position einstellbar sind. Sehr häufig werden in multimedialen
Anwendungen auch mehrere Monitore benötigt, so dass bis zu vier Monitore an eine Haltevorrichtung
montiert werden können.
Interessante Produkte sowie weitere Informationen bieten Ihnen die Hersteller HFTEK und StarTech.