Mit dem Servicewagen Gegenstände schnell transportieren
Sollen Gegenstände ohne jegliche Probleme von einem Ort zum anderen befördert werden, sind Servicewagen auf Rollen ein empfehlenswertes Hilfsmittel. So erleichtert ein Servicewagen beispielsweise in Krankenhäusern, im Bistro, in Küchen jeglicher Art, im Café und in Büros als Transportwagen die Beförderung von Lebensmitteln, Geschirr oder weiteren Artikeln. Ob aus Kunststoff, aus Edelstahl oder anderen hochwertigen Materialien - Servicewagen sind meist einfach und schnell zu reinigen.
Wagentypen nach Einsatzgebiet
Zum Abräumen von Geschirr
Zum Abtransportieren von gebrauchten Tellern, Besteck und weiterem Geschirr empfiehlt sich ein
Abräumwagen. Tassen, Teller, Schüsseln, Gläser, Kannen und auch Besteck finden im Geschirrkorb-Wagen Platz. Der Korb kann meist im Ganzen entnommen und in der Küche platziert werden und gewährleistet, dass das Geschirr beim Transport nicht vom Wagen rutschen kann. Hordenwagen dienen zum Transport gleich mehrerer Tabletts, Bleche, Körbe und Behälter. Er ist meist besonders für den Transport von Gastronorm-Behältern geeignet.
Als Küchehelfer und zum Servieren
Ein praktischer und äußerst komfortabler
Küchenwagen (Trolley) ermöglicht das einfache Unterbringen diverser Lebensmittel, Getränke und weiteren Haushaltsartikel. Meist hat dieser Wagen auch einen dekorativen Charakter.
Bei einem Servierwagen handelt es sich um einen Tisch auf Rollen, auf dem Lebensmittel, Getränke und auch weitere Haushaltsartikel untergebracht werden können. Er kann – je nach Modell – auch an einem Tisch platziert werden, um dort beispielsweise eine Getränkeauswahl zu präsentieren oder um Tischzubehör abzustellen.
Teller sicher transportieren
Der
Tellerspenderwagen ist ein Spenderwagen für mehrere Teller, wobei das Geschirr aufgewärmt werden kann und die angerichteten Speisen länger warmhalten. Zum Transport von Tellern kann ebenso auf einen Tellerwagen zurückgegriffen werden, um eine größere Menge davon zu transportieren.
In Hotels unverzichtbar
In Hotels gilt der Gepäcktransportwagen als unverzichtbar, da er den problemlosen Transport von schwerem und auch leichtem Gepäck enorm erleichtert.
Speziell für Hotelwäsche, Hygieneartikel, Reinigungsmittel und weitere Service-Artikel kann ein Hotelwagen eingesetzt werden, welcher auch in Krankenhäusern einen effektiven Nutzen findet.