Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz

  Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz  (22 Angebote unter 29.252.914 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz
^

Mit dem Filteraufsatz für den Sicherheitsschrank  gesundheitsgefährdende Dämpfe zurückhalten

Der Sicherheitsschrank dient gem. DIN EN 14470 der sicheren Unterbringung brennbarer Chemikalien oder Druckgasflaschen. Für den Brandfall bestehen die Schränke neben einer Brandschutzisolierung aus Filtern für ein Zu- und Abluftsystem mit Schmelzsicherung. Der Filteraufsatz erlaubt gesundheitsgefährdende Dämpfe im Filtersystem zurückzuhalten und kann damit auch die Abluftanlage vor Korrosion zu schützen.

Unterschiedliche Lüftungssysteme

Der Filteraufsatz muss für das jeweilige Lüftungssystem geeignet sein. Man unterscheidet den Anschluss an eine Abluftanlage und - sollte dies nicht möglich sein - den Anschluss an eine Umluftanlage. Ist der Anschluss an eine Abluftanlage nicht möglich, so können Sicherheitsschränke oder Gefahrstoffschränke durch einen Umluftfilteraufsatz technisch entlüftet werden. Kommt man dem nicht nach, wird der Bereich um den Sicherheitsschrank als explosionsgefährdeter Bereich nach Zone 2 qualifiziert.

Abluftfilter

Nach der Betriebssicherheitsverordnung (§§ 3 und 10) sind die Sicherheitsschränke regelmäßig durch eine befähigte Person zu prüfen. Das gilt auch in puncto der Messung des Abluftvolumenstromes bei technischer Ablüftung. Kommt es hier zu einschränken, ist der Filteraufsatz für den Sicherheitsschrank zu erneuern.

Umluftfilter

Umluftfilter saugen die Luft meistens durch einen Aktivkohlefilter und geben die so gereinigte Luft an die Umwelt bzw. den Arbeitsraum wieder ab.

Unterscheidungsmerkmale

Man unterscheidet Filteraufsätze für organische Dämpfe, für Säuren- und anorganische Dämpfe oder für Pulver. Daneben spielt die Luftgeschwindigkeit eine Rolle, die je nach Anlage zwischen 50 und 100 Kubikmeter je Stunde beträgt. Den Filteraufsatz kann man oft mit Lüftungsschlauchanschluss oder Flanschanschlussadapter für die Extraktion  bekommen. Pflicht ist ein akustisches oder optisches Warnsystem, wenn der Ventilator im Filteraufsatz ausfällt.

Das Material

Je nach Abluft oder Umluft gibt es den Filteraufsatz für Sicherheitsschränke aus korrosionsfreiem Stahl oder aus 100 % Polyester Kunststoff beschichtet.

Zur Anbringung des Filteraufsatzes

Für hohe Schränke gilt, dass der Filteraufsatz für ein Umluftsystem meistens auf dem Schrank und für niedrige Schränke - wie etwa Unterbauschränke (Sicherheitsschrankunterbau)-  neben dem Schrank an der Seite untergebracht wird. Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt über ein 230-Volt-Kabel.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.