Übersicht | "Siebanalyse Siebhilfen"Überbegriffe Unterbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 21,22667* pro Stück |
| |
|
|
ab € 82,30* pro 10 Stück |
| |
|
|
ab € 37,58* pro 5 Stück |
| |
|
|
ab € 20,55* pro Paket |
| |
|
|
ab € 37,55* pro 10 Stück |
| |
|
|
ab € 44,82* pro 10 Stück |
|
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Siebanalyse Siebhilfen | | ![](/p.gif) | Siebhilfen für Siebanalyse – zum Sieben von schwer trennbaren Materialien
Sieben ist zwar in Labor und Industrie eine effiziente, schnelle und kostengünstige Methode zum Trennen von Stoffgemischen, allerdings auch in Abhängigkeit des Mischgutes nicht so leicht ohne Siebhilfen realisierbar, wenn man in Abhängigkeit des Siebgutes zum Beispiel nicht auf eine Nasssiebung zurückgreifen kann, etwa weil Stoffe dann quellen würden. Zudem benötigt man für die eine oder andere Siebtechnik Siebhilfen, weil sich Luft-, Wasser- und Trockensieben mit Klopf-, Rüttel- oder Wurftechnik doch erheblich von einander unterscheiden.
Welche Formen sind zu bevorzugen?
Im Regelfall gibt es Würfel- oder Kugelformen aus den unterschiedlichsten Materialien wie Achat, Hartporzellan, Steatit oder Gummi zum Trennen verwendet. Entweder muss die Siebhilfe einen höheren Härtegrad haben als das Material des Siebgutes oder es muss wie Gummi nachgiebig sein, damit es von den Körnern des Siebgutes zurückprallen kann. Steatit ist ebenfalls ein weiches Material mit einer Mohshärte von „1“; man nennt es auch Speckstein. Je nach seiner chemischen Zusammensetzung kann Steatit als Mineral oder Gestein gelten und auch höhere Härtegrade aufweisen. Achat dagegen ist meistens eine Abwandlung von Quarz. Dann macht es auch einen Unterschied, ob ich mit einer Analysensiebmaschine trennen oder fraktionieren will. Die üblichen Trennmechanismen werden zur Qualitätsbestimmung von Aktivkohle, Kaffeepulver, Diamanten, Gewürzen, Schleifmitteln oder Zement verwendet. Es gibt zudem weitere Siebhilfen wie Kettenringe, Bürsten oder auch Vullkolan-Würfel. Diese zweite Gruppe an Siebhilfen wird überwiegend zum Reinigen von Rückständen aus Siebmaschen genutzt. An der Siebunterseite eingesetzte Rollenbürsten oder Kettenringe können auch als Helfer bei der Plansiebung für gröbere Körner verwendet werden. Siebhilfen werden zudem im Zusammenhang mit Luft dazu verwendet eine für die Trennung recht hohe Beschleunigung zu erreichen oder aber für eine erforderliche Verformung der Siebfläche zu sorgen.
Die Größen
Wenn man sich die gegenständlichen Siebhilfen wie Würfel oder Kugeln betrachtet, liegen die Durchmesser in Bereichen von wenigen bis zu meist 20 Millimeter. Auf was man achten kann, sind die im Bereich der Siebhilfen stark abweichenden Verpackungseinheiten, die mit „1“ für eine Bürste bis hin zu „1“ für 150 Gramm von Steatitkugeln beginnen und bei Achatkugeln etwa mit „10“ an der Zahl aufhören.
|
|