Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sifon

  Sifon  (2.128 Angebote unter 30.803.042 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sifon“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   142   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sifon
^

Halten Sie schlechte Gerüche unter Verschluss

Damit Ihnen das gelingt, werden an Abwasserleitungen und Abläufen Geruchsverschlüsse eingesetzt. Diese werden auch als Siphon bezeichnet und können je nach Platzangebot optischen Anforderungen und Einbauort unterschiedliche Bauformen aufweisen. Damit alles perfekt zusammenpasst und in seinen Funktionen harmonieren kann, ist ein normgerechter Einbau besonders wichtig.

Geruchsverschluss stoppt für unangenehme Gerüche

Überall, wo Wasser in die Kanalisation eingeleitet wird und die Verbindung zwischen Sanitärtechnik wie Bidet, Waschbecken, Badewanne, Toiletten oder Abläufen und Abwasserrohr entsteht, kann es leicht vorkommen, dass unangenehme Gerüche zurück in die Feuchträume entweichen. Die Gase steigen nach oben und verbreiten durch das Rohr nach innen getragen unangenehme Gerüche. Ein Geruchsverschluss sorgt durch eine Wassersperre dafür, dass der unangenehme Geruch nicht entweichen kann. Erzielt wird diese Wirkung durch eine u- oder s-förmige Rohrbiegung oder ein Sammelbecken, in dem sich Wasser sammelt und verbleibt.

Die Sperrlinie

Damit der Geruchsverschluss optimal funktionieren kann, ist er nach DIN genormt. Der von Ihnen erworbene Siphon sollte unbedingt der DIN-Norm 1986-100 entsprechen. Hierin wird festgelegt, dass Regenwasserabläufe mit einem Geruchsverschluss mit einer Wassersperrhöhe von 100 mm und bei Schmutzwasserableitungen mit einer 50 mm Sperrhöhe ersehen sind. Achten Sie darauf, dass der Geruchsverschluss nie austrocknet, denn nur mit Wasser gefüllt, kann er seine Funktion aufrecht erhalten.

Die Bauformen des Geruchsverschlusses

Besonders bei modernen Bädern wird der Flaschengeruchsverschluss eingesetzt. Er hat eine besonders geringe Bautiefe und ist optisch ansprechend gestaltet. Der Einsatz begrenzt sich allerdings weitestgehend auf Waschtische und Handwaschbecken.
Röhrengeruchsverschlüsse sind die Standardmodelle unter den Siphons, sie werden oft unter Spültischen verdeckt eingebaut. Besonders vorteilhaft sind flexible Systeme, bei denen als Ablauf kein starres Rohr eingearbeitet, sondern ein beweglicher und universell verformbarer Abgangsschlauch zum Einsatz kommt. Dadurch kann der Siphon flexibel eingebaut werden. Zusätzlich ist gerade im Küchenbereich darauf zu achten, dass gegebenenfalls ein zusätzlicher Anschluss für den Geschirrspüler zur Verfügung steht.
Doppelzungen-Geruchsverschlüsse werden Unterputz verbaut. Durch einen solchen Unterputzsiphon kann die Wirkung des Geruchsverschlusses, ohne die störenden Einblicke auf Rohre und Anschlüsse, genutzt werden. Die Unterputzvariante ist eine rundum saubere Lösung. So können beispielsweise Waschmaschinenanschlüsse ohne störende Rohrbiegungen und zusätzlichen Platzbedarf untergebracht werden.

Der Anschluss des Geruchsverschlusses

Achten Sie bei der Auswahl des Geruchsverschlusses darauf, dass die Anschlüsse so angebracht sind, dass eine problemlose Installation erfolgen kann. Vorgegebene Rohrdurchmesser sind bindend. Siphondichtungen sorgen dafür, dass es an den Verbindungsstellen nicht tropft.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.