Die Solarpumpe schont die Umwelt und den Zählerstand
Die Solarpumpe ist ein notwendiges und aufgrund ihrer speziellen Energiequelle sehr beliebtes elektrisches Gerät, das zum Umwälzen, Fördern und Entfernen von Wasser dient. Sie kommt insbesondere in Gartenteichen, Wasserspielen, Wassertanks und in kleineren Swimmingpools zum Einsatz.
Solarpumpe für den Gartenteich
Die häufigste Verwendung findet die Solarpumpe in Gartenteichen und Wasserspielen. Aufgrund ihres Bedarfs an Tageslicht ist sie für diesen Zweck besonders gut geeignet, denn Gartenteiche und Wasserspiele befinden sich meist an sonnigen Plätzen. Grundsätzlich unterscheidet sich die Solarpumpe für den Gartenteich in ihrer Funktionsweise nicht von einer kabelgebundenen
Teichpumpe, die ihren Strom aus dem 230-V-Stromnetz bezieht. Da die Solarpumpe ihre Energie aus der Sonne bezieht, muss sie mit einem Solarmodul ausgestattet sein. In der Regel werden für diese Zwecke amorphe Solarmodule verwendet, die sich durch ihre geringe Stärke und Flexibilität sowie das damit verbundene niedrige Gewicht auszeichnen.
Die Solarpumpe für den Gartenteich kann ein schwimmendes oder im Teich stehendes Modell sein. In jedem Fall handelt es sich um eine besondere Form der
Tauchpumpe. Das Solarmodul befindet sich oberhalb der Pumpe, so dass es die Sonnenstrahlen oder das Tageslicht einfangen kann. Abhängig von der Bauweise und der Größe der Pumpe kann das Modul auch außerhalb des Teiches seinen Platz finden. In diesem Fall ist eine Kabelverbindung zwischen dem Modul und der Teichpumpe erforderlich.
Gleichstrom für die Solarpumpe im Gartenteich
Grundsätzlich erzeugen Solarmodule Gleichstrom, so dass die Solarpumpe mit Gleichstrom bei einer Spannung von zwölf Volt betrieben wird. Während einfache Modelle ausschließlich mit dem direkt durch das Solarmodul erzeugten Strom betrieben werden, sind andere Modelle mit Akkus ausgestattet, die den Strom bei Tageslicht und Sonnenschein speichern. Auf diese Weise kann eine solche Solarpumpe auch dann noch betrieben werden, wenn sie verschattet ist oder die Dunkelheit einbricht.
Solar-Teichpumpen reichen von einfachen Modellen mit einer Leistung von einem Watt bis hin zu leistungsstarken
Pumpen, die eine Leistung von 17 Watt und mehr erzeugen können. Je höher die Leistung der Solarpumpe im Gartenteich ist, umso größer ist auch die mögliche Fördermenge. Hochwertige Teichpumpen im Solarbetrieb sind mit Wasserfiltern ausgestattet und tragen somit zur Belebung und Reinigung des Teichwassers bei. Bachläufe, Wasserfälle oder Schwimm- und Badeteiche stellen große Anforderungen an eine Solarpumpe. Daher wird für diese Einsatzbereiche eine starke Pumpe benötigt, die 50 Watt und mehr leisten kann. Möglich werden derartige Leistungen durch moderne, innovative Motoren mit Kreisel- oder Servotechnik sowie ausreichend bemessene Solarmodule.
Solarpumpe als Druckwasserpumpe
Leistungsstarke Pumpen werden für die Förderung von Wasser aus Grundwasserquellen oder Wasserspeichern benötigt. Eine solche Solarpumpe dient der Wasserversorgung von Gebäuden, die nicht an das allgemeine Leitungsnetz angeschlossen sind wie zum Beispiel Ferien- und Wochenendhäuser. Als Druckwasserpumpen müssen diese Modelle trotz der Betriebsspannung von zwölf Volt große Wassermengen in kurzer Zeit befördern. Sie verfügen über einen integrierten Druckschalter, um das Wasser mit ausreichendem Druck zu befördern. Eine besonders leistungsfähige Solarpumpe als Druckwasserpumpe wird mit einer Nennspannung von mehr als zwölf Volt und Wechselstrom betrieben und benötigt daher einen Spannungsumwandler zwischen dem Solarmodul und dem Pumpenmotor. Das Solarmodul für eine Solarpumpe dieser Größenordnung muss eine Leistung von hundert Watt und mehr erzeugen.