Sortimentkasten schafft Übersicht bei Kleinteilen
Der Sortimentkasten ist ein praktischer
Behälter für alle Bereiche, in denen mit Kleinteilen gearbeitet wird. Die integrierten Fächer erlauben ein Sortieren und Ordnen von kleinen Gegenständen,
Werkzeugen oder auch von Verkaufswaren.
Leicht und flexibel einsetzbar
Moderne Sortimentkästen werden aus stabilem und leichtem Kunststoff oder aus Metall hergestellt. Sie zeichnen sich durch ihre Inneneinteilung in viele kleine Fächer aus, die Platz für Kleinteile bieten. Das Angebot umfasst kleine Boxen mit wenigen Fächern in zahlreichen Größen, aber auch größere Modelle mit Fächern, die in zwei und mehr Etagen übereinander angeordnet sind. In der Regel ist der Sortimentkasten mit einem fest verschließbaren Deckel versehen, so dass der Inhalt beim Transport nicht zwischen den Fächern verrutschen kann. Die Innenfächer sind entweder fest oder durch variable Trennwände verstellbar, so dass nach Bedarf größere und kleinere Fächer eingerichtet werden können. Größere Sortimentkästen sind mit einem praktischen Tragegriff ausgestattet. Kästen für den stationären Einsatz sind mit kleinen Schränken vergleichbar und können an der Wand befestigt werden. Anstelle der einzelnen Fächer enthalten sie zahlreiche kleine Schubladen, die einzeln herausgezogen werden können.
Im Handel, Handwerk und Industrie
Im Handwerk und in der Industrie ist der Kasten das ideale Aufbewahrungsmittel für Schrauben, Nägel, Dübel, Muttern und andere Befestigungsmaterialien. In den einzelnen Fächern können die Befestigungsmaterialien nach Größen geordnet werden. Der Sortimentkasten ist vielfach auch die ideale Ergänzung von Arbeitsgeräten. So erlaubt er zum Beispiel die Sortierung von Schweiß-Elektroden, Fräsaufsätzen, Bohrern und anderen Werkzeugteilen. Speziell im Handwerk und in der Industrie sind die Anwendungsbeispiele am Arbeitsplatz und im Lager beinahe unerschöpflich. Der Kasten hat seinen Platz in Friseursalons, in der Näherei, im Kunsthandwerk oder im Büro. Zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten finden Sortimentkästen darüber hinaus im Handel, wenn kleine Einzelteile zum Verkauf angeboten werden. Das ist insbesondere im Heimwerkerbedarf oder in Bastelfachgeschäften den Fall.
Sicher verschließbar
Sollen in den Kästen Gegenstände aufbewahrt werden, die vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt sein sollen, kann auf
Tresor-Sortimentkästen aus Stahlblech zurückgegriffen werden. Hier sind die Produkte in einzeln verschließbaren Schubladen, die beispielsweise mit Teleskop-Auszügen geöffnet werden können, platzierbar. Je nach Modell können sie auf dem Tisch oder an der Wand montiert werden.