Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: geberit spülrohrverbinder
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Spülrohrverbinder

  Spülrohrverbinder  (57 Angebote unter 30.847.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spülrohrverbinder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spülrohrverbinder"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spülrohrverbinder
^

Spülrohrverbinder für dichte Verbindungen in der Sanitärtechnik

Der Spülrohrverbinder ist ein wichtiges Element in der Sanitärtechnik. Das Spülrohr wird mit der WC-Schüssel am Einlauf durch einen gestuften Gummiring verbunden, um Wasserverlust beim Spülvorgang zu vermeiden. Dies gilt für Spülrohre als Druckspülrohre (Innen-Durchmesser des Verbinders 26 oder 28 Millimeter) ebenso wie bei einer Verbindung des Auslaufrohres eines Spülkastens (Innen-Durchmesser 44 Millimeter).

Einsatzbereiche von Spülrohrverbindern

Als Einsatzbereiche für Spülrohrverbinder kommen alle Sanitäranlagen mit neuen oder alten Toiletten bzw. Urinalen in Betracht, beim Haushalt angefangen bis hin zur Messe, Bahnhof, Flughafen oder Bürotrakt. Je nach Angaben des Hersteller sind sie für Spülkästen und Druckspüler geeignet.

Spülrohrverbinder für das Euro-WC

Die Verbinder sind hier auf den Klosett-Einlauf abgestimmt und sehr oft für Druckspüler mit einem Innen-Durchmesser von 26, 28 oder 32 Millimeter und einem genormten Außen-Durchmesser ab Baujahr 1978 von 55 Millimeter erhältlich. Der gestufte Gummiring endet je nach Hersteller in einer Zierrosette, einer oberflächenbehandelten Verbreiterung des Gummirings nach außen. Für alte WC (vor Einführung der Euronorm oder Baujahr bis 1978) genügt meist ein Außendurchmesser von 48 Millimeter.

Für die Auswahl auf den Zulauf achten

Man beachte hier die angegebenen Außen-Durchmesser der Verbinder von 48 Millimeter für alte WC-Einläufe oder 55 Millimeter für neue WC-Einläufe. Es variieren nur die Innen-Durchmesser mit 26/28/32 Millimeter für Druckspülrohre und 38 bis 44 Millimeter für Rohre aus Spülkästen. Manche Verbinder sind nur auf die eine oder andere Verbindung ausgerichtet, andere auf alle Möglichkeiten.

Abweichungen in den Innen-Durchmessern

Innendurchmesser von 16/18 Millimeter bei den Spülrohrverbindern sind nur für die Spülrohre von Urinalen vorgesehen. An Urinalen erfolgt der Locheinlauf zumeist von oben. Hier genügt meist ein Außendurchmesser der Dichtung von 42 Millimeter oder weniger.

Das Material von Spülrohrverbindern

Um die erforderliche Flexibilität beim Einbau und die Dichtigkeit durch Klemmen zu erreichen, besteht der Spülrohrverbinder aus einem auf Druck nachgiebigen Material. Üblich ist hier Gummi. Die Farben variieren von weiß über anthrazit bis schwarz und können nach Geschmack oder auch in Abhängigkeit von der Sanitäreinrichtung gewählt werden. Die Reinigung des Spülrohrverbinders sollte in der Regel mit einem weichen Lappen und sanften Reinigungsmittel auf Seifenbasis erfolgen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.