Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Spülkasten

  Spülkasten  (385 Angebote unter 28.274.233 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spülkasten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   26   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spülkasten
^

Was gilt es beim Anbau eines Spülkastens zu beachten?

Der Spülkasten ist ein unabdingbares Zubehör in der Sanitärtechnik zur Toilette. Es gibt Einbauspülkästen, die bei einem Neubau eines Hauses eingeplant werden, und jederzeit austauschbare Aufputzspülkästen. Je nach Standort und Form gibt es auch Eckspülkästen. Der Spülkasten ist eine Alternative zum Druckspüler.

Wie funktioniert der Spülkasten?

Der Spülkasten ist mit einem Kaltwasseranschluss über ein Ventil verbunden. Dieses Spülkastenfüllventil erlaubt ein Nachlaufen des Wassers, bis der Füllstand erreicht ist. Da das nachlaufende Wasser gegebenenfalls kälter als die Umgebung ist, könnte sich am Spülkasten Kondenswasser, auch Schwitzwasser genannt, bilden. Viele Hersteller vermeiden dieses Ergebnis durch eine entsprechende Isolierung des Spülkastens. Über einen Taster wird die Spülung ausgelöst, in dem das Wasser am unteren Ende des Spülkastens über ein mit einer Dichtung verbundenes Rohr in die WC-Schüssel läuft. Das Ablaufrohr ist in der Regel im Lieferumfang nicht enthalten.
Wird der Hebel des Spülkastens nicht lange genug gedrückt oder eine Stopptaste betätigt, läuft nicht alles Wasser aus dem Spülkasten ab. Die Befestigung des Spülkastens erfolgt über mitgelieferte geeignete Aufhänger, welche mit Hilfe von Dübel an der Wand befestigt werden.

Vorüberlegungen

Sie haben Ihre Badplanung abgeschlossen und der Standort der Toilette steht fest. Sie haben den Platz an der Wand oder in der Ecke ausgemessen und wissen, welche Form und welche Größe des Spülkastens Platz findet. Nun stellt sich die Frage, ob der Spülkasten in der richtigen Position auch am Wasser angeschlossen werden kann. Es gibt Spülkästen, die entweder rechts, links oder hinten mittig über eine Anschlussmöglichkeit verfügen. Da der Spülkasten regelmäßig benutzt wird, besteht die Möglichkeit, über Jahre hin gesehen durch richtige Bedienung, Stopptasten und unterschiedliche Ablassdrücker mit kleinen und großen Füllmengen viel Wasser und Abwasser zu sparen.

Die richtige Auswahl des Spülkastens

Sie haben sich bereits Gedanken gemacht, wie viel Platz Ihr Spülkasten hat, welche Füllmenge und Ablauftechnik Sie bevorzugen und ob der Wasseranschluss passt. Sie fragen sich nun, in welcher Farbe Sie ihn bestellen wollen. Sicherlich sieht weiß immer sauber und hygienisch aus. Sie können den Spülkasten auch farblich passend zur Sanitäreinrichtung wählen, sollte diese nicht weiß sein, weil der Spülkasten sich dann optisch in den Raum einfügt und nicht störend wirkt. Weitere optionale Eigenschaften sind etwa die Isolierung gegen Kondens- oder Schwitzwasser oder gegen Geräusche des ein- und abfließenden Wassers.

Material und Pflege des Spülkastens

Spülkästen bestehen aus pflegeleichtem Kunststoff, den Sie mit einem Tuch und geeignetem Sanitärreiniger leicht säubern können. Da durch den Spülkasten kalkhaltiges Wasser läuft, ist es je nach Kalkgehalt des Wassers und Häufigkeit der Nutzung schon ratsam, ihn etwa alle zwei Jahre mit einem Kalkreiniger zu behandeln, um die Zu- und Ablauftechnik beweglich zu halten und eine fehlerfreie Funktion über Jahre hin zu gewährleisten.

Wichtiges Zubehör

Überlegen Sie, welches Zubehör Sie zur Montage benötigen: sind ein Eckmontagesatz, eine Aufhängevorrichtung,  Glockendichtung, Schrauben und Dübel, ein Ablaufrohr nebst Dichtung bereits im Lieferumfang enthalten oder gesondert zu bestellen? Benötigen Sie eventuell für die Umgebung noch einen Toilettenpapierhalter oder eine WC-Bürste in den passenden Farben, dann bestellen Sie diese Teile ebenfalls gleich mit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.