Das Spekulum für direkte Einblicke in den Körper
Der Begriff speculum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Spiegel, der ein Abbild liefert. Mit dem Spekulum als
medizinisches Instrument ist eine Direktsicht möglich, da man mit dem Gerät zwischen zwei auseinanderspreizbaren, länglichen und abgerundeten Instrumententeilen wie durch ein Rohr einen Einblick in tiefere natürliche menschliche Hohlräume erhält. Für Nase oder Ohr werden beispielsweise Nasen- oder
Ohrspekulum eingesetzt. Alternativ kann hier auch auf einen
Ohrtrichter gesetzt werden.
Nutzungsbereiche eines Spekulums
Zur Untersuchung und Behandlung werden Spekula aller Art bei Allgemeinärzten, in den HNO-Praxen, in gynäkologischen oder proktologischen Praxen oder auch im Operationssaal genutzt. Nicht nur Einzelpraxen, sondern auch Kliniken setzen auf diese Instrumente, wenn es um Diagnose oder Behandlung geht.
Wie funktioniert ein Spekulum?
Mit dem Spekulum werden Haut- und Gewebeteile oder auch Operationsöffnungen auseinandergehalten, indem man mit dem eingeführten, scherenartigen Gerät die vorderen Teile wie einen Entenschnabel auseinanderspreizt. Diese Teile ergeben dann einen zylinderförmigen Kanal, durch den man hindurchsehen kann. In ärztlichen Behandlungszimmern oder Operationssälen wird zur besseren Sicht dabei mit externer Beleuchtung gearbeitet. Das Spekulum ist als
Veterinär-Spekulum auch im tierärztlichen Bereich vertreten.
Woraus bestehen die Instrumente und welche Formen gibt es?
Spekula bestehen oft aus Glas oder Metall, wobei sich ein Metall wie Edelstahl genauso gut wie Glas sehr leicht sterilisieren lässt, damit eine Keimverschleppung im Humanbereich vermieden wird. Die Ausformung der Spitze ist auf die Körperöffnung abgestimmt. Zervixspreizer haben daher sehr kleine und feine Spitzen. Des Weiteren gibt es Spekula mit abgewinkelten Griffen wie beim Spekulum Cook oder auch geraden Griffen wie beim Spekulum Sims.
Zubehör
Manche Spekula lassen es zu, dass an der Spitze ein
Lampe eingebaut wird. Hier gibt es Ersatzlampen, für den Fall des Ausfalls einer Lampe. Je nach Situation lässt sich ein Spekulum auch nicht leicht öffnen. Hilfe bringt eine Spekulum-Spreizzange. Spezielle
Spülkörbe erleichtern zudem die Sterilisierung.