Whiteboard Marker – professionell Präsentieren!
Whiteboard Marker sind Spezialmarker für die Beschriftung von „Weißwand-Präsentationstafeln“.
Die spezielle Tinte haftet auf der glatten Oberfläche des Whiteboards und ist im trockenen Zustand wieder
abwischbar. Wichtig ist eine möglichst rückstandsfreie Entfernung des Abstriches sowie eine gute Lesbarkeit
durch entsprechende Farbbrillanz.
Hochwertige Whiteboard Marker bieten diese Qualität der Tinte, sind geruchsarm und schnelltrocknend.
Für die gelegentliche Grundreinigung des Boards empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen
Reinigungssprays.
Bereiten Sie der unendlichen Suche nach dem geeigneten Whiteboard Marker ein Ende!
STAEDTLER bietet ein komplettes Sortiment an Whiteboard Markern in höchster Qualität
MADE IN GERMANY, mit sinnvollen Produkteigenschaften, die die Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit der Produkte garantieren. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: die
wirkungsvolle Präsentation. Ihre STAEDTLER Marker unterstützen Sie zuverlässig dabei!
Zuverlässigkeit
Beim Präsentieren müssen nicht nur Sie, sondern auch Ihr „Werkzeug“ – der Whiteboard Marker – gut
funktionieren. Ungünstig sind Marker, die Sie bereits im Stich lassen (eintrocknen), wenn Sie nicht gleich
nach dem Schreiben die Kappe aufstecken.
Was macht die STAEDTLER Whiteboard Marker so zuverlässig?
Einmal aufgetragen, trocknet die Markertinte schnell und ist zudem geruchsarm.
Dank der intensiven Farben ist die Whiteboard Gestaltung auch von weitem gut sichtbar und Striche und Linien heben sich klar voneinander ab.
Die Spitzenblockierung beugt dem Eindrücken der Spitze bei hohem Schreibdruck vor. Sie kann nicht in den Schaft gedrückt/geschoben werden.
Ihr Vorteil:
Kostenersparnis – der Stift hält länger, eine Ersatzbeschaffung wird erst später nötig.
Die mit der DRY SAFE Technologie ausgestatteten Stifte, können tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen.
Ihre Vorteile:
Kostenersparnis – der Stift hält länger
Bequemlichkeit – selbst in längeren Schreibpausen können Sie den Stift offen zur Seite legen
Sicherheit – die typische Situation im Konferenzraum ist, dass die Marker eingetrocknet sind. Dry Safe vermeidet dies!
Bequem, sauber und preisgünstig nachfüllen - Echt praktisch: Die Marker Modelle 351 und 351 B einfach in die Tankstelle stellen. Nach wenigen Minuten sind sie wieder schreibbereit, nach 3 - 4 Stunden wieder komplett gefüllt.
Ihre Vorteile:
Kostenersparnis & Gutes Umweltgewissen – Nachfüllen schont die Umwelt, Sie vermeiden Abfall!
Die patentierte STAEDTLER-Box ist mit einem Handgriff aufstellbar und somit ein praktischer Stiftständer am Schreibtisch. Sie ermöglicht ein einfaches Entnehmen und Zurückstecken der Stifte und sorgt für einen sicheren Transport.
Ihre Vorteile:
Bequemlichkeit – Sie haben mit der STAEDTLER-Box einen praktischen Schreibtischständer und Ihre Stifte sind immer bequem griffbereit.
Sicherheit – Ihre wertvollen STAEDTLER-Schreibgeräte sind beim Transport optimal geschützt.
Was macht die STAEDTLER Whiteboard Marker so zuverlässig?
Airplanesafe - Automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.
Ihr Vorteil:
Sicherheit – kein Verschmutzen Ihrer wertvollen Sachen durch auslaufende Stifte im Reisekoffer.
Rückstandsfrei abwischbar - Der Lumocolor Whiteboard Marker lässt sich trocken und rückstandsfrei abwischen – von Whiteboards und anderen glatten Flächen, wie z.B. Glas oder Porzellan.
Linienbreite und Farbwahl
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, ist bei der Auswahl des Whiteboard Markers die passende
Linienbreite für die jeweilige Anwendung besonders wichtig. Je größer der Raum und je weiter die Betrachter
von der Tafel entfernt sind, desto stärker sollten die Linien ausfallen, um eine optimale Sichtbarkeit zu
gewährleisten.
Auch hinsichtlich der Farbe sollten Sie die Linienbreite berücksichtigen. Bei einem starken Kontrast, wie er
z.B. mit einem schwarzen oder blauen Stift auf der weißen Tafeloberfläche erreicht wird, lassen sich meist
auch dünne Linien noch sehr gut erkennen. Rote Färbungen sollten, da der Kontrast zur Tafelfläche nicht so
intensiv ist, durch eine breitere Linie hervorstechen.
Einfach und umweltfreundlich nachtanken:
Wussten Sie, dass unser Nachfüllsystem mit Tankstelle nicht nur einfach anzuwenden ist, sondern dass Sie sich damit auch den Neukauf von bis zu 5 Markern sparen?
Zum trockenen Abwischen:
Für die feuchte Grundreinigung:
Das Komplettset:
4 Marker, Wischer,
Spray und 4 Rund- magnete!
Alle Whiteboard Marker von STAEDTLER und das passende Zubehör finden Sie
in der STAEDTLER-MARKENWELT.
Einfacher arbeiten mit STAEDTLER.
Sie wollen Ihre Gedanken festhalten und gute Ideen in die Tat
umsetzen? Nutzen Sie unsere jahrelange Erfahrung: Unsere
große Auswahl an STAEDTLER Schreib- und Zeichengeräten
entwickeln wir ständig weiter. Dabei liegen wir besonderen Wert
auf Qualität, Nachhaltigkeit und Nutzen im Alltag. Finden Sie bei
uns den perfekten Stift für Ihre Ansprüche.