Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  > Staubschutzwand

  Staubschutzwand  (58 Angebote unter 30.844.839 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Staubschutzwand“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
 Cluster
☐
Übersicht

"Staubschutzwand"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Staubschutzwand
^

Staubschutzwände - perfekt abgetrennt

Bei Sanierungen, Modernisierung, Renovierung und baulichen Veränderungen ist es oft erforderlich, den betreffenden Bereich komplett staubdicht abzutrennen. So kann in nicht betroffenen Gebäudeteilen ohne Einschränkung hinsichtlich Verschmutzungen und Staubbelastungen der Arbeitsalltag weiter gehen, der Staub bleibt, wo er ist, auf der Baustelle. Lästiges Möbelabdecken und Putzen bleibt Ihren Kunden erspart.

Wann sollten Sie die Staubschutzwand einsetzen?

Das Aufstellen der Staubschutzwand gehört zu einer guten Arbeitsvorbereitung. Ist es Ihrem Gewerk bekannt, dass bei den durchzuführenden Arbeiten viel Staub entsteht, und liegen Kosten und Nutzen der Verminderung der Schmutzbelastung mit dem geringen zeitlichen Aufwand des Aufbaus der Staubschutzwand im Gleichgewicht, sollten Sie auf sie zurückgreifen. Abrissarbeiten, Schleifen, Sägen und Bohren sind nur einige Arbeiten, die für große Staubbelastungen sorgen.

Staubschutzwand - aufstellen und abbauen

Wichtig ist in erster Linie der zuverlässige Schutz vor Ausbreitung von Staub und mag er auch noch so fein sein. Um sich nicht lange mit dem Aufbau aufhalten zu müssen und Zeit zu sparen, sollte das Schutzsystem, welches meist aus Folienwänden und dazugehörigen Klemmträgern auf Teleskopbasis und Befestigungsmaterial besteht, ohne großen Aufwand in wenigen Minuten zu errichten sein. Achten Sie darauf, dass ein schneller und dichter Aufbau gewährleistet ist und die einzelnen Bestandteile ohne Bohren oder andere Beschädigungen an Räumlichkeiten auf- und abgebaut werden können. Federungen und Polsterung an den Klemmträgern sorgen dafür, dass keine Abdrücke hinterlassen werden. Zudem sollte jede handelsübliche Baufolie eingespannt werden können. So sparen Sie Kosten und Zeit beim Einkauf. Aluminiumkonstruktionen sind empfehlenswert, da hierdurch ein leichtes Transportieren und Aufstellen ermöglicht wird.

Ihre speziellen Anforderungen

Um nicht nur den grundlegenden Anforderungen an den Staubschutz gerecht zu werden, sollten Sie auch Ihre speziellen Aufgaben und Arbeitsbereiche etwas genauer beleuchten. Sie als handwerkliches Unternehmen sind in vielen unterschiedlichen Gebäuden unterwegs, deshalb sollten einige Eigenschaften der Staubschutzwand unbedingt an Ihre Arbeiten angepasst werden.

Raumhöhen

Damit die Staubschutzwand aufgestellt werden kann, definieren Sie die Raumhöhe. Arbeiten Sie vorrangig in Bürogebäuden und herkömmlichen Wohn- und Geschäftsgebäuden, reichen selbst im Altbau Teleskopträger mit einer Maximalhöhe von vier Metern aus. Hallen und nicht zuletzt öffentliche Räumlichkeiten und historische Bauten erfordern häufig weitaus höhere Teleskopstangen oder können nicht mit herkömmlichen Systemen abgedeckt werden.

Individuelle Wandsetzung

Sie sollten darauf achten, dass das System erweiterbar ist und nach Möglichkeit durch ein einfaches Stecksystem besticht. Somit können Sie je nach Anforderung und räumlicher Vorgabe verschiedene Aufstellformen wählen und die einzelne Wandgröße individuell anpassen. Für einen schnellen Durchgang sorgen auf die Folie aufgeklebte Reißverschlüsse, die sich einfach befestigen lassen, einen Durchlass bieten und trotzdem der Dichtheit keinen Abbruch bieten.
Weitere Produkte zum Thema wie z. B. Baustellenelektro oder Baueimer finden Sie unter Baustelleineinrichtung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.