Wissenswertes zum Thema Tischtennisball
Ein wettkampftauglicher Tischtennisball hat einen Durchmesser von 40 mm und ein Gewicht von exakt 2,7 g. Bevor ein Tischtennisball auf den Markt kommt, durchläuft er eine Vielzahl von notwendigen Arbeitsschritten. Zelluloid wird in einem aufwendigen Verfahren gepresst, geschnitten und zu Halbkugeln verformt, die dann miteinander verklebt werden. Der so entstandene
Ball wird geschliffen, poliert, koloriert und nach ausgiebiger Qualitätskontrolle in den Handel gebracht.
Die Farbe des Tischtennisballs
Tischtennisbälle werden in diversen Farben hergestellt. Es gibt bunte Bälle für den Freizeitbereich, aber auch Ballsets für Kinder, die nicht nur mit bunten Farben, sondern auch mit lustigen Motiven aufwarten können. Für den Wettkampfbereich werden allerdings nur weiße und gelbe Tischtennisbälle zugelassen. Welche Farbe beim Wettkampf zum Einsatz kommt, hängt hauptsächlich von der farblichen Gestaltung und Ausstattung des Spielraumes ab.
Tischtennisbälle mit und ohne Stern
Spielt man Tischtennis nur in seiner Freizeit, dann sind Bälle ohne Stern vollkommen ausreichend. Wettkampfbälle sind hingegen in drei Kategorien eingeteilt. Tischtennisbälle mit drei Sternen sind die besten auf dem Markt, hervorragende Flugeigenschaften und hohe Robustheit sind ihr Markenzeichen. Ein- und Zwei-Sterne-Bälle sind nicht wettkampftauglich, daher werden sie nur zu Trainingszwecken benutzt.
Gebrauchstipp: Ballprüfung
Trotz Qualitätskontrolle durch den Hersteller sollte man vor Gebrauch jeden Ball selbst kontrollieren. Nur so lässt sich herausfinden, ob der Ball für den Wettkampf geeignet ist oder doch nur im Training oder in der Freizeit eingesetzt werden kann. Um die Rundheit eines Tischtennisballs zu prüfen, legt man den Ball auf eine ebene Oberfläche und gibt ihm einen leichten Drehimpuls. Fängt der Ball an zu eiern, ist er als Wettkampfball nicht zu gebrauchen. Beschädigte Bälle enttarnt man, indem man sie unter sanften Druck mit dem
Tischtennisschläger auf dem Tisch hin- und herrollt. Wird ein leichtes Knistern wahrgenommen, weist dies auf eine eventuelle Beschädigung hin. Der Ball sollte dann aussortiert werden.
Um Tischtennis spielen zu können, benötigen Sie neben dem Ball und Schläger noch einen
Tischtennistisch und ein
Tischtennisnetz.