Ohne Tonabnehmersystem erklingt keine Schallplatte
Tonabnehmersysteme sind integraler Bestandteil eines jeden
Plattenspielers. Sie bestehen aus dem Tonkopf und einer daran angebrachten Abtastnadel. Die Schallplatte wird dabei meist elektromagnetisch abgetastet: Die
Plattenspielernadel gleitet durch die Rille der Schallplatte, wobei die Schwingungen der Nadel vom Tonkopf aufgenommen und in elektrische Spannungen umgesetzt werden.
Technische Eigenschaften
Das Tonabnehmersystem weist in aller Regel ein sehr geringes Gewicht von wenigen Gramm auf, da ein zu hoher Druck auf die Schallplatte nicht nur einen erhöhten Verschleiß der Abtastnadel verursacht, sondern auch die Schallplatte beschädigen kann. Der Tonarm des Plattenspielers ist – um die Justierung des Andruckgewichts zu ermöglichen – daher auch meist mit einem Gegengewicht ausgestattet. Um den Verschleiß der Abtastnadel möglichst gering zu halten, ist diese in der Regel aus einem sphärisch geschliffenen Industriediamanten gefertigt. Dadurch ergibt sich eine lange Lebensdauer der Abtastnadel. Der Frequenzgang des Tonabnehmersystems beläuft sich meist auf 20 – 20000 Hz und erfüllt so jede HiFi-Norm. Die Tonabnehmersysteme werden über SME-Anschlüsse oder genormte vierpolige 13 mm-Steckverbindungen an den Tonarm angeschlossen und mechanisch verriegelt. Sie können ohne Werkzeug innerhalb von Sekunden gewechselt werden. Auch die Abtastnadeln können meist problemlos ausgetauscht werden, ohne dass Werkzeug benötigt wird. Bei einigen hochwertigen Tonabnehmersystemen werden bereits Ersatznadeln mitgeliefert.
DJ-Tonabnehmersysteme
Spezielle Tonabnehmersysteme für DJs müssen zum sogenannten Scratchen geeignet sein und somit über eine entsprechend solide Abtastnadel verfügen. Damit das Tonabnehmersystem spurtreu arbeitet und die Abtastnadel nicht bei falscher Einstellung unbeabsichtigt aus der Rille springt, müssen diese Systeme zudem hohe Auflagegewichte besitzen, die sich meist zwischen etwa 20 und 50 mN bewegen. Dies wird durch entsprechende Einstellung des Auflagegewichts direkt am Tonabnehmer gewährleistet. Tonabnehmersysteme für
DJs sind als solche meistens gekennzeichnet.