Plattenspieler - mehr als nur eine Hifi-Komponente
Plattenspieler sind wieder stark auf dem Vormarsch. Wo man in den letzten Jahren verstärkt auf CDs und
CD-Player zurückgriff, entdeckt man heute den „alten“ Plattenspieler wieder neu. Natürlich gibt es diese Geräte in unterschiedlichen Ausfertigungen, um dem Kunden ein weites Spektrum an Möglichkeiten zu bieten. Einmal gibt es die Plattenspieler, die eine Hifi-Komponente darstellen, zum reinen Musik hören, zum anderen geben DJs ihre Plattenspieler, mit denen sie vom Vinyl neue Klangerlebnisse zaubern, mit Sicherheit nicht mehr her. Im DJ-Bereich spricht man hierbei vom Turntables.
Beide Varianten stellen natürlich komplett unterschiedliche Geräte dar. Technik und Beschaffenheit sind deutlich verschieden, die Grundfunktion - das Abspielen der Scheiben - ist zwar die gleiche, jedoch sind Anforderungen und Zusatzfunktionen komplett verschieden.
Der Plattenspieler für jedermann
Plattenspieler für den herkömmlichen Gebrauch, also zum Abspielen, um Musik zu hören, verfügen über einen Riemenantrieb. Dieser ist durchaus ausreichend. Durch integrierte Vorverstärker und einen Line-Ausgang können die Geräte gut an jede
Hifi-Anlage angeschlossen werden. Die Plattenspieler arbeiten mit einer Geschwindigkeit um die 45 Umdrehungen pro Minute. Ob Sie sich für die voll- oder halbautomatische Variante entscheiden, hängt von Ihnen selbst ab. Die vollautomatischen Geräte sorgen für vollen Luxus. Platte drauf, Startknopf drücken und entspannt zurücklehnen. Bei halbautomatischen Geräten wird lediglich der Tonarm am Ende des Abspielens wieder zurückgeführt.
Plattenspieler für Profis
Kein Club und keine Diskothek kommt ohne Plattenspieler aus. Live-Events mit DJs gehören heutzutage zu den wohl angesagtesten Partys. An die dabei verwendeten Plattenspieler werden enorme Anforderungen gestellt. Kraft und Geschwindigkeit sind unerlässlich. Der Riemenantrieb ist dazu denkbar ungeeignet. Man verwendet Geräte mit Direktantrieb, so kommen die Vinylscheiben von Beginn an und durchgängig auf die nötigen Umdrehungen. Der Plattenteller ist also direkt mit dem Motor verbunden, dadurch bleibt die Drehung sehr konstant.
Weitere Anforderungen bestehen in den Funktionen. So kann man bei einigen Modellen per Knopfdruck einfach die Laufrichtung der Platte ändern oder die Geschwindigkeiten beim Start oder Stop bestimmen. Dies ist besonders wichtig, da ein hohes Maß an Möglichkeiten zur Kreativitätsentfaltung nötig ist.
Unabdingbar sind Pitch-Regler, sie ermöglichen eine Beschleunigung oder Verlangsamung der voreingestellten Plattenumdrehung. Dabei ist darauf zu achten, wie hoch die Möglichkeit der Regelung ist. Durch die Pitch-Regelung wird es möglich, flüssige Übergänge zwischen zwei Liedern zu erzeugen. Dadurch fließen die Lieder ineinander und es kommt nicht zu einem abrupten Wechsel. Durch die Funktion des Pitch-Resets wird einfach in die Ursprungsgeschwindigkeit zurückgeschalten.
Beleuchtete
Tonarme machen es dem DJ leichter beim Auflegen. In schlecht beleuchteten Räumen kann es sogar erforderlich werden, dass die
Plattenspielernadeln beleuchtet sind, damit die exakte Rille getroffen wird. Nebenbei helfen
Kopfhörer, genau die richtige Stelle auf der Platte zu finden, bevor man das ganze live setzt.
Diese Plattenspieler verfügen meist nicht über einen
Vorverstärker, somit können sie nicht ohne Weiteres an eine Kompaktstereoanlage angeschlossen werden, dafür sind sie ja eigentlich auch nicht gedacht. Perfektioniert wird das Ganze, wenn man ein
Mischpult zwischenschaltet, so kann man seinen Ideen beim Mixen, Scratchen oder doch mal einfachen Musik hören freien Lauf lassen. Mit den passenden Lautsprechern wird die Power des Plattenspielers auch an das Publikum übertragen.
Sie suchen mehr für Ihren Club?