Übersicht | "Treppenstehleiter"Überbegriffe Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
Teleskopleiter 1058, 4 x 4 Sprossen (4 Angebote) Die Layher Teleskopleiter TOPIC 1058 ist Ihr perfekter Begleiter bei verschiedensten Anwendungsbereichen. Die kompakte, vierteilige Leiter lässt sich im Handumdrehen in folgende Varianten verwandel... |
|
ab € 353,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 289,53* pro Stück |
| |
Aluminium-Teleskopleiter, Anzahl Sprossen 4 x 5 m (3 Angebote) - vierfach gebördelte Sprossen für dauerhaft stabile Verbindung mit dem Holm - massive, ergonomisch geformte Höhenversteller aus Aluminium für eine einfache, sichere Arretierung der gewünschten Lei... |
|
ab € 356,63* pro Stück |
| |
STABILO VielzweckLeiter 3x10 Spr. (13 Angebote) Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter für professionelle Ansprüche, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem und einzeln herausnehmbarem Leiternteil. + Stabile, holmumgrei... |
|
ab € 344,31* pro Stück |
| |
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr. (15 Angebote) Gerüstet für vielfältige und komplexe Steigaufgaben. Verstärkte, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion (bei Nutzung des optional erhältlichen TeleBoards... |
|
ab € 323,48* pro Stück |
| |
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr. (11 Angebote) Verstärkte, höhenverstellbare Sprossen-Gelenkleiter für den professionellen Einsatz als Anlegeleiter, beidseitig begehbare, treppengängige Stehleiter oder Arbeitsbühne (in Verbindung mit optionalem... |
|
ab € 325,65* pro Stück |
| |
Teleskopleiter 1058, 4 x 5 Sprossen (4 Angebote) Die Layher Teleskopleiter TOPIC 1058 ist Ihr perfekter Begleiter bei verschiedensten Anwendungsbereichen. Die kompakte, vierteilige Leiter lässt sich im Handumdrehen in folgende Varianten verwandel... |
|
ab € 419,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 354,30* pro Stück |
| |
|
Hymer-Leichtmetallbau 7024730 |
ab € 255,79* pro Stück |
| |
STABILO Teleskop-StehLeiter 1x5 Stufen (1 Angebot) Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden. + Vier stuf... |
|
ab € 243,41* pro Stück |
| |
Teleskopleiter 1058, 4 x 6 Sprossen (4 Angebote) Die Layher Teleskopleiter TOPIC 1058 ist Ihr perfekter Begleiter bei verschiedensten Anwendungsbereichen. Die kompakte, vierteilige Leiter lässt sich im Handumdrehen in folgende Varianten verwandel... |
|
ab € 462,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 416,66* pro Stück |
| |
|
Hymer-Leichtmetallbau 604730 |
ab € 393,68* pro Stück |
| |
Teleskopleiter 4x4 Sprossen (16 Angebote) Die Teleskopleiter Telestep SC 40 lässt sich als längenverstellbare Anlegeleiter, höhenverstellbare Stehleiter und Treppenstehleiter verwenden. Produktbeschreibung: Leiter in 280-mm-Schritten höhen... |
|
ab € 228,91* pro Stück |
| |
Teleskopleiter "Levelmaster" Aluminium , 4x3 Sprossen , Länge 1,01-1,49 m (3 Angebote) Teleskopleiter "Levelmaster" Aluminium , 4x3 Sprossen , Länge 1,01-1,49 m Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt Einsetzbar als: - höhenverstellbare Stehleiter, - längenverstellbare Anlegeleiter, ... |
|
ab € 334,81* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Treppenstehleiter | | ![](/p.gif) | Die Treppen-Stehleiter – die praktische Leiter mit vier verstellbaren Füßen für Unebenheiten
Eine Treppen-Stehleiter kann aufgrund ihrer Beschaffenheit und Bauweise auch auf unebenem Gelände sicher eingesetzt werden. Diese Leitern sind von beiden Seiten begehbar. Für einen sicheren Einsatz auf Treppen oder Stufen können alle vier Füße einzeln verstellt werden. Durch die stufenlos verstellbaren Fußverlängerungen besteht die Möglichkeit, die Leiter an jede noch so kleine Unebenheit anzupassen. Dadurch kann sie immer ordentlich ausgerichtet werden und erhält eine sichere Standfestigkeit.
Die Sicherheit beim Besteigen der Leiter
Damit die Sicherheit beim Besteigen einer Treppen-Stehleiter gewährleistet werden kann, darf diese ausschließlich auf der Seite betreten werden, die die kürzere Verlängerung der Füße hat. Rutschfester Gummi an den vier Leiterfüßen verhindert ein Wegrutschen der Leiter und erhöht die Standsicherheit. Je breiter die Sprossen sind, desto sicherer ist das Besteigen der Leiter. Auch auf den Sprossen erhöht eine Gummi- oder Rifflebeschichtung die Rutschfestigkeit.
Als Spreizsicherung sollten hochreißfeste Gurtbänder gewählt werden. Damit im allgemeinen Umgang mit der Leiter keine Sicherheitsmängel auftreten, sollten sämtliche Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubungen versehen sein.
Teleskopleiter als Treppen-Stehleiter
Der Einsatzbereich von Treppen-Stehleitern ist groß, besonders häufig kommen vor: Treppen, unebene Gelände sowie die Nutzung als Stehleiter. Teleskopleitern, deren Leiterseiten getrennt voneinander ausziehbar sind, können ebenfalls genutzt werden. Sie und auch viele Treppen-Stehleitern bestehen aus Aluminium. Dies hat in erster Linie den Grund, dass dieses Material relativ leicht ist. Dadurch können sie auch problemlos transportiert werden. Außerdem handelt es sich bei Aluminium um ein witterungsbeständiges und sicheres Material, das durchaus auch größeren Belastungen ausgesetzt werden kann. Es ist trotz des geringen Gewichtes sehr beständig und weist eine hohe Festigkeit auf.
Der Vorteil von Teleskopleitern, die als Treppen- Stehleiter genutzt werden, liegt darin, dass die Höhe variabel eingestellt werden kann. Die grundsätzlich ausziehbaren Leitern können an den Bedarf angepasst werden. Vor allem in handwerklichen Berufen wie bei Malern erweisen diese Leitern wertvolle Dienste. Nicht nur um Wände neben Treppen problemlos streichen zu können, sondern auch um höher gelegene Wände oder Decken erreichen zu können.
Sicherheitsmerkmale einer Treppen-Stehleiter
Mit einer Treppen-Stehleiter hat man stets eine sichere Aufstiegshilfe zur Hand. Damit die Sicherheit der Benutzung auch gewährleistet werden kann, sollte bereits bei der Auswahl der Leiter auf einige Sicherheitsmerkmale geachtet werden. Die Leiter sollte über das GS-Gütesiegel verfügen. Es ist das einzige Siegel, das in Deutschland als Qualitätssiegel für Leitern zugelassen ist. Daran kann man erkennen, dass die jeweilige Leiter allen Bauvorschriften entspricht.
Des Weiteren gibt es noch andere nützliche Sicherheitsmerkmale: Der Ausschubbegrenzer verhindert, dass die Leiter zu weit ausgezogen wird. Dadurch könnte die Stabilität beeinträchtigt werden. Abhebesicherungen sorgen für einen festen Halt der Leiter zum Beispiel am Dach. Auch dadurch kann ein sicheres Arbeiten mit einer Treppen-Stehleiter ermöglicht werden.
Weitere Möglichkeiten wie Podeste oder Arbeitsplattformen finden Sie unter Steigtechnik.
|
|