|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Umlaufmappe"Überbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Umlaufmappe | |  | Eine Umlaufmappe dient der Unternehmenskommunikation
Eine Umlaufmappe, auch Sichtmappe genannt, dient in der Regel dazu, Schriftstücke von einer Stelle aus an einen oder mehrere Empfänger in der entsprechenden Reihenfolge durch Eintrag der Adressatenkürzel in einem Gitteraufdruck zu verfügen. Sie sind in jedem Unternehmen zu finden, egal, ob Kleinbetrieb, Behörden oder Global Player, jeder Empfänger streicht sein Adresskürzel und sieht dann, ob er die Mappe nach Kenntnisnahme oder Bearbeitung des Inhaltes noch weiterreichen oder zurückgeben muss. Die Umlaufmappe erlaubt auch, internen Schriftverkehr zwischen verschiedenen Niederlassungen mit eigener Logistik zeitnah zu vollziehen.
Warum hat eine Umlaufmappe Löcher?
Es gibt Kartonmappen, die komplett zu sind, und Modelle, die identische Löcher in den oberen und unteren Deckeln besitzen. Diese Aussparungen haben den Vorteil, dass man beim Sortieren der Mappenberge mit einem Handgriff sehen kann, ob noch Dokumente darin enthalten sind oder die leere Mappe für einen weiteren Einsatz zur Verfügung steht. Je mehr Löcher vorhanden sind, desto weniger besteht die Gefahr, dass man kleinere Dokumente wie etwa Rechnungen im DIN A5- oder A6-Format in der anstehenden Bearbeitung übersieht, weil sie in der Mappe etwas verrutscht sind. Geeignete Mappen vermeiden damit Reklamationen und unzufriedene Lieferanten oder Kunden.
Umlaufmappen mit verschiedenen Oberflächen und Aufdrucken
Durchsichtige Umlaufmappen lassen den genauen Adressaten im Adressfeld des Schreibens erkennen, wenn wie bei Behörden oder Gerichten an entsprechende Abteilungen oder Dezernate geschrieben wird. Zusätzlich können diese Klarsichtmappen in unterschiedlichen Farben genutzt werden, so dass beispielsweise grüne Mappen immer an die Umweltabteilung gehen. Undurchsichtige Umlaufmappen sind um Aufdrucke meist in Gitterform zum Eintragen der Adressaten ergänzt. Behörden bevorzugen Mappen, die auf der Vorder- und Rückseite um 180 Grad gedreht identisch bedruckt sind, um die Umlaufvorgänge zu verdoppeln, bevor die Mappe vernichtet wird. Das spart natürlich nicht unerheblich Materialkosten.
Sind Verschlüsse zusätzlich erforderlich?
In der Regel sind Verschlüsse nicht erforderlich, wenn die Mappen von Hand oder auf dem Aktenwagen durch das Gebäude transportiert werden. Gibt es allerdings andere Transportwege in den Büros, macht ein Verschluss aus Gummibändern, die über die Ecken gestülpt werden, Sinn, damit keine Blätter verloren gehen.
|
|
|  | |  |