Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Unterbauspülmaschine

  Unterbauspülmaschine  (411 Angebote unter 30.862.252 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Unterbauspülmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Unterbauspülmaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   28   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Unterbauspülmaschine
^

Einbau-Geschirrspüler: Sauberes Geschirr ohne Bruch in der Küchenfront

Mit einem Einbau-Geschirrspüler werden Geschirr, Besteck, Töpfe und mehr zuverlässig von Lebensmittelresten befreit und anschließend getrocknet. Unter den Einbau-Geschirrspülern gibt es verschiedene Typen, den vollintegrierbaren, den teilintegrierbaren Geschirrspüler und den Unterbau-Geschirrspüler. Weitere Unterscheidungskriterien der Geräte sind im Wesentlichen die Einteilung in Energieeffizienzklassen, die Abmessungen, das Fassungsvermögen und die Anzahl der Programme.

Die Arten von Einbau-Geschirrspülern im Vergleich

Vollintegrierbar

Der vollintegrierbare oder vollintegrierte Geschirrspüler verschwindet beim Einbau in die Küchenzeile. Für die Geschirrspüler-Vorderseite benötigen Sie eine passende Blende, in der Regel kompatibel zur Küchenfront. So ist der Einbau-Geschirrspüler von anderen Küchenschränken nicht zu unterscheiden. Freistehend sind diese Geräte nicht verwendbar.

Teilintegrierbar

Der teilintegrierbare oder teilintegrierte Geschirrspüler wird in die Küchenzeile integriert, die Bedienelemente des Geräts und das Display sind sichtbar. Abgedeckt wird die untere Front der Einbauspülmaschine von einer Platte der Küchenfront. Alternativ dazu kann bei dekorfähigen Geräten eine dünne Dekorplatte mit einer Dicke von etwa 2 bis 3 Millimetern eingesetzt werden.

Unterbau-Geschirrspüler

Beim Unterbau-Geschirrspüler handelt es sich um ein Gerät ohne Abdeckplatte auf der Oberseite. Der Geschirrspüler wird beim Einbau unter die Küchenarbeitsplatte geschoben und mittels Unterbau-Dekorset in die Küchenzeile integriert. Die Front des Geräts ist nach dem Einbau vollständig sichtbar. Diese Geräte lassen sich meist auch freistehend aufstellen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Einbau-Geschirrspüler werden am Markt in verschiedenen Abmessungen angeboten. Gängig ist eine Höhe zwischen 80 und 90 Zentimetern. Die Breite entscheidet über das Fassungsvermögen des Reinigungsgeräts. Sie liegt etwa zwischen 44 und 60 Zentimetern, zum Teil werden sogenannte XXL-Spüler mit 90 Zentimetern Breite am Markt angeboten. Dabei fasst ein 45 Zentimeter-Gerät 8 bis 10 Maßgedecke, bei 60 Zentimetern Breite sind es 12 bis 14 Gedecke, in ein Gerät mit 90 Zentimetern Breite passen oft 15 und mehr Gedecke.

Energieeffizienzklassen

Geschirrspüler werden wie auch andere Elektrogroßgeräte mit einem Energielabel ausgeliefert. Diese geben die Verbrauchswerte in Energieeffizienzklassen wieder. Die Skala beginnt beim Buchstaben D und endet bei A mit den Unterteilungen in A+, A++ und A+++. A+++ gibt den besten Wert wieder. Auf dem Energielabel sind unter anderem neben dem anzunehmenden Jahresverbrauch an Wasser und Strom auch die Trockenwirkung des Geräts und die Geräuschemission angegeben.

Anzahl der Programme

Einbau-Geschirrspüler haben mehrere Spülprogramme. Die Anzahl der Programme liegt meist zwischen 3 und 10. In Abhängigkeit der Geräteausstattung gibt es Programme für Intensiv-Spülen, verschiedene Temperatur-Programme mit Sparfunktion und ein Schnellprogramm. Dabei gilt: Je sparsamer, desto länger dauert der Spülvorgang.

Tipps zur Wahl

  • Bedenken Sie, dass bei der Wahl eines vollintegrierbaren Geschirrspülers eine passende Tür aus der Küchenfront zur Verblendung bereit stehen sollte. Nur so gelingt das optische Verbergen des Geräts.
  • Wählen Sie den Einbau-Geschirrspüler angepasst an Ihre Bedürfnisse. Sind regelmäßig nur kleine Mengen Geschirr zu spülen, lohnt schnell die Anschaffung eines schmalen Modells.
  • Vermeiden Sie lange Standzeiten des Geschirrspülers. Schnell kommt es zu Verunreinigungen des Geräts durch Keimbildung und Schmutzanhaftungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.