![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Übersicht | "USB Kabel"Überbegriffe Unterbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
Apple MM0A3ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß (22 Angebote) Verbinde dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod per Lightning Anschluss mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Mac zum Synchronisieren und Aufladen oder mit deinem USB‑C fähigen iPad ... |
|
ab € 9,94* pro Stück |
| |
Apple Lightning - USB 2 m Weiß (21 Angebote) Dieses 2 m lange USB 2.0 Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector zum Synchronisieren und Laden mit dem USB Anschluss deines Computers. Oder du verbindest es zum Aufladen über... |
|
ab € 5,50* pro Stück |
| |
USB-C auf USB-C Kabel PremiumCord 100W 1,5m schwarz (6 Angebote) Leistungsstark Langlebig Schnell Reversibel Stilvoll Flexibel Leistungsstark Erlebe die ultimative Kombination aus Beständigkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit mit dem 4smarts PremiumCord USB... |
|
ab € 5,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,44* pro Stück |
| |
Apple MLL82ZM/A USB Kabel 2 m USB C Weiß (15 Angebote) Dieses 2 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 zum Synchronisieren und für den Datenaustausch zwischen USB‑C Gerä... |
|
ab € 9,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,85* pro Stück |
| |
Apple USB‑C auf Lightning Kabel (1 m) (9 Angebote) Verbinde dein Gerät mit Lightning Anschluss zum Synchronisieren und Aufladen mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Gerät oder zum Laden mit deinem USB‑C fähigen iPad. Du kannst dieses... |
|
ab € 16,17* pro Stück |
| |
Lindy 36673 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz (9 Angebote) Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionell... |
|
ab € 1,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,12* pro Stück |
| |
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m (4 Angebote) USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen... |
|
ab € 2,62* pro Stück |
| |
Apple MXLY2ZM/A Lightning-Kabel 1 m Weiß (22 Angebote) Dieses USB 2.0 Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector zum Synchronisieren und Laden mit dem USB Anschluss deines Computers. Oder du verbindest es zum Aufladen über eine Stec... |
|
ab € 7,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,52* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema USB Kabel | | ![](/p.gif) | Schnell und einfach das passende USB-Kabel finden
Wie funktioniert die Navigation auf dieser Seite?
Um zum Beispiel ein Druckerkabel zu suchen, gehen Sie wie folgt vor:
|
Klicken Sie zu erst auf das Steckerbild des Ausgangsgeräts.
|
![USB A Stecker USB A Stecker](http://www.mercateo.com/images/contentmanagement/img120/usb_a_stecker.jpg)
|
Auf der folgenden Seite finden Sie viele Kombinationsmöglichkeiten. Wählen Sie nun das zweite Steckerende.
|
![USB B Stecker USB B Stecker](http://www.mercateo.com/images/contentmanagement/img120/usb_b_stecker.jpg)
|
Was bedeutet USB?
Der Universal Serial Bus (USB) ersetzt einige kabelgebundene Schnittstellen,
die für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen PC früher nötig waren.
Über USB können Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Webcam,
diverse Speichermedien und andere externe Geräte angeschlossen werden.
Der Anschluss ist auch im laufenden Betrieb möglich (Hot-Plugin). Der Standard USB 2.0 bietet Datenraten bis 480 MBit/s und
ist abwärtskompatibel zum älteren Standard USB 1.1 mit maximal 12 MBit/s. Der aktuelle Standard heißt 3.0, wodurch eine noch höhere Datenübertragung möglich ist.
Bis zu 127 Geräte werden logisch von einem USB-Hostcontroller im PC verwaltet.
USB-Geräte werden in verschiedene Geräteklassen eingeteilt, für die das Betriebssystem Treiber bereitstellt.
Daher ist oft keine zusätzliche Treiberinstallation nötig. Also echtes Plug'n'Play.
Mit Unterstützung der "On The Go"-Spezifikation (OTG) ist eine direkte Kopplung zweier USB-Geräte mit reduzierter Funktionalität auch
ohne USB-Hostcontroller möglich.
Geschwindigkeitsstufen bei USB
Je nach angeschlossenem Gerät stellt der USB-Hostcontroller oder der OTG-Master die USB-Verbindung auf verschiedene Datenraten und Abfrageintervalle ein.
So ist beim Betrieb von Eingabegeräten eine regelmäßige Abfrage bei niedriger Datenrate sinnvoll,
bei Dateitransfers dagegen eine möglichst hohe Datenrate.
- "low speed" bis 100 kBit/s für Keyboard, Maus etc.
- "full speed" bis 12 MBit/s für Audio, Video (komprimiert)
- "high speed" bis 480 MBit/s für Video und schnellen Datentransfer
- "super speed" bis 5 GBit/s
Stromversorgung über USB
Neben der Datenübertragung kann ein Gerät über USB auch mit Betriebsstrom versorgt werden.
Über 2 Adern werden 5 Volt mit bis zu 500 mA bereitgestellt. Es können also Geräte mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 2,5 Watt gespeist werden.
Viele Kleingeräte, aber auch externe Festplatten und Scanner können somit ohne zusätzliches Netzteil betrieben werden.
Häufig nutzen akkubetriebene Kleingeräte wie Handy und MP3-Player den Strom zusätzlich zum Laden der Akkus.
Mit so genannten Y-Kabeln kann die maximale Leistungsaufnahme auf 5 Watt verdoppelt werden,
indem ein zweiter USB-Port am PC als Stromlieferant hinzugenommen wird.
Kabeltypen
- "low speed" nicht verdrillt, nicht abgeschirmt, bis 3 Meter
- "full/high speed" verdrillt, abgeschirmt, Impedanz 90 Ohm, bis 5 Meter
Die mögliche Kabellänge ist zudem abhängig vom Leiterquerschnitt der Stromversorgungs-Adern und schwankt zwischen 0,80 und 5,00 Meter.
Um Verbindungen bis 30 Meter über USB herstellen zu können, ist die Verkettung von bis zu 5 USB-Hubs (Verteiler) mit USB-Kabeln a 5 Meter möglich.
Bei Verzicht auf eine Stromversorgung des angeschlossenen Gerätes ist auch ein Anschluss mit einem USB-Kabel mit bis zu 30 Metern möglich.
Zum Teil sind für längere Strecken spezielle Kabel mit Repeatern erhältlich, die jedoch nicht immer der USB-Spezifikation entsprechen.
Tipps für die Auswahl
Oft werden vom Hersteller angepasste USB-Kabel für Geräte mit USB-Anschluss angeboten, diese sind daher die sicherste Wahl.
In vielen Fällen sind die Anforderungen nicht allzu hoch, so dass auch normale, fertig konfektionierte Kabel genutzt werden können.
Ist eine hohe Datenübertragungsrate erforderlich, sollte ein qualitativ hochwertiges und möglichst kurzes Kabel eingesetzt werden.
Bei der Versorgung von Geräten ohne eigene Spannungsquelle mit Betriebstrom ist ein kurzes Kabel mit möglichst hohem Leiterquerschnitt erforderlich.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |