Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Videoumwandler

  Videoumwandler  (2.599 Angebote unter 30.803.101 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Videoumwandler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Videoumwandler"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   174   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Videoumwandler
^

Der Videoumwandler für den Mehrbildschirm-Betrieb an einem Personal Computer

Videoumwandler ermöglichen auch an Personal Computern oder Laptops, an denen nur ein Bildschirm angeschlossen werden kann, den Einsatz von zwei oder drei Monitoren. Einige Videoumwandler bieten zusätzlich die Möglichkeit, Geräte mit verschiedenen Schnittstellen miteinander zu verbinden. Die Konverter sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

Externe Videoumwandler

Externe Videoumwandler bestehen aus einem eigenständigen Konverter im eigenen Gehäuse und werden zwischen Personal Computer und Monitor geschaltet. Sie besitzen auf der Eingangsseite einen VGA- oder DVI-Anschluss und auf der Ausgangsseite zwei oder drei VGA- oder DVI-Anschlüsse. Die DVI-Ausgänge sind in der Regel als 29-polige Schnittstellen ausgelegt und können daher auch Monitore nutzen, die über einen kombinierten digitalen und analogen Eingang verfügen. Teilweise können zusätzlich an Videoumwandler mit einem VGA-Eingang Monitore mit DVI-Schnittstellen angeschlossen werden. Die Energieversorgung der Umwandler wird dabei - da sie nur wenig Leistung benötigen - über eine USB-Verbindung hergestellt. Für den Betrieb mehrerer Displays an dem Konverter wird vom Hersteller eine entsprechende Software mitgeliefert, die die komfortable Bedienung des Umwandlers erlaubt, ohne dass am Gerät selbst hantiert werden muss. Die Software ist für mehrere Plattformen konzipiert und erlaubt daher auch die Weiterverwendung nach einem Betriebssystemwechsel.

Externe Videoumwandler gestatten je nach Modell maximale Auflösungen von 1280x1024 oder 1920x1200 Punkten pro Bildschirm und können mit 3840x1200 oder 2560x1024 Punkten ein Bild auf zwei Monitoren darstellen. Die Gehäuse der Videoumwandler sind meist aus Metall gefertigt, um Störstrahlungen bei größeren Kabellängen zu minimieren und wiegen meist weniger als 300 Gramm, so dass sie problemlos auf jedem Schreibtisch untergebracht werden können.

Kabelumwandler

Reine Kabelumwandler gestatten lediglich den Anschluss eines Monitors an den Personal Computer, wobei das Ausgangssignal der Grafikkarte auf einen anderen Schnittstellenstandard konvertiert wird. Mit diesen handlichen Kabelkonvertern können Sie an einem Computer mit VGA-Ausgang somit beispielsweise Displays mit DVI-Interface einsetzen. Die Kabelumwandler arbeiten transparent und benötigen somit keine Energieversorgung und auch keine Treiber oder Software.

Videoadapter

Auch die noch kleineren Videoadapter dienen wie Kabelkonverter der Verbindung zweier Geräte mit unterschiedlichen Anschlüssen. Sie bestehen lediglich aus einem sehr handlichen Adapter ohne ein kurzes Kabel, der zwischen Grafikkarte und Monitor geschaltet wird. Videoadapter benötigen ebenfalls weder eine Energieversorgung noch Treiber oder Software zum Betrieb und arbeiten betriebssystemunabhängig.

Mit Videoumwandlern können Sie somit Geräte verschiedenster Anschlussstandards miteinander kombinieren und erhalten daher auch bei Nutzung älterer Systeme eine hohe Investitionssicherheit, da diese mithilfe der Konverter weiterhin verwendet werden können.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.