|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Wärmflasche"Überbegriffe Zubehör |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Wärmflasche | |  | Die Wärmflasche für behagliche Wärme
Wärmflaschen dienen hauptsächlich zur Erwärmung des Körpers, beispielsweise um in der kühlen Jahreszeit das Bett schön warmzuhalten. Im medizinischen Bereich trägt die Wärmflasche in der Wärmetherapie zur Linderung verschiedener Schmerzen bei wie zum Beispiel bei Bauch- und Rückenschmerzen sowie Verspannungen. Aber auch bei Erkältungen und Grippe, wenn der Körper empfindlicher ist und der Patient friert, sorgen sie für eine behagliche Wärme.
Die Flasche selbst wird entsprechend mit heißem, aber nicht kochendem Wasser befüllt und mit einem Schraubverschluss verschlossen.
Die verschiedenen Modelle der Wärmflasche
Wärmflaschen unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihre Größe, die Form und den Bezug. In der Regel sind sie aus Gummi, da sich das Material angenehm an den Körper anschmiegt. Allerdings kann Gummi die Wärme nicht so lange halten. Weitere, eher weniger verwendete Materialien sind Messing, Porzellan, Keramik oder aus Kupfer, dabei dienen diese Modelle meist einem dekorativen Zweck. Die neusten Varianten der Wärmflaschen sind mit einer Gel- oder Moorfüllung versehen und werden nur noch in der Mikrowelle aufgewärmt.
Die Form der Wärmflaschen kann beispielsweise rechteckig, in Herzform oder in Form eines Plüschtieres sein, was beispielsweise bei Kinder sehr gut ankommt. Nicht zu vergessen sind die verschiedenen Designs der Bezüge. Diese sind nicht nur für den Verwender schön anzusehen, sie bieten auch Ihnen als Unternehmer oder Händler die Möglichkeit, den Bezug mit Ihrem Logo zu versehen und die Wärmflasche so als Werbemittel einzusetzen. Erhältlich sind die Wärmflaschen beidseitig glatt oder ein- bzw. beidseitig mit Lamellen.
Als Alternative bietet sich ein Heizkissen oder ein Kirschkernkissen an.
|
|
|  | |  |