Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: leifheit wäscheklammern softtouch
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wäscheklammern

  Wäscheklammern  (73 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wäscheklammern“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wäscheklammern"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wäscheklammern
^

Wäscheklammern - Für mehr als nur für die Leine geeignet

Wäscheklammern können ihren Einsatz in Wäschereien, im Privatgebrauch zum Befestigen der Wäsche auf der Wäscheleine aber auch als hilfreiche und flexible Accessoires finden. Egal, ob als stylisches Element beim Zusammenhalten von Notizen oder Zetteln, beim Basteln von Grußkarten oder Geschenkverpackungen oder beim Aufgeben von Bestellungen in der Küche - ein breites Einsatzspektrum kann mit einer einfachen Wäscheklammer abgedeckt werden.

Funktionell und einfach

Zwei einfache Schenkel, die durch eine Federung in der Mitte bewegt werden können und unter Spannung stehen, machen die Wäscheklammer aus. Hinzu kommen die Klammerbacken, die durch strukturierte Flächen fest am zu haltenden Material anliegen, ohne es zu beschädigen.

Das Material

Die Holzwäscheklammer wird immer mehr durch Plastikvarianten verdrängt. Wäscheklammern aus Holz haben den Nachteil, dass sie Stockflecken hinterlassen können. Wenn Sie Wäscheklammern aus dem Naturmaterial verwenden, sollten es in jedem Fall Klammern aus hellem Holz sein, um ein Abfärben auf Kleidungsstücken zu vermeiden. Beim Basteln und Dekorieren hingegen sind die Holzklammern gut geeignet und leuchten in den unterschiedlichsten Farben und Größen.
Plastikklammern sind besonders langlebig, formstabil und robust. Feuchtigkeit und hohe Temperaturen wirken bei diesem Material nicht störend. Zudem lassen sie sich besonders gut reinigen. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass die Feder aus rostfreiem Material besteht, um Schmutzübertragungen und Flecken auf Kleidungsstücken zu vermeiden.

Die Klammergröße

Wäscheklammern werden in unterschiedlichen Größen und Größenverteilungen angeboten. Herkömmliche Wäscheklammern sind rund 7 cm lang. Kleinere Varianten kommen beim Basteln und Dekorieren zum Einsatz, vor allem in der Floristik werden Miniwäscheklammern in unterschiedlichen Farben zum Befestigen von Grußkärtchen genutzt.
Neben der Klammerngröße kommt es auf die Verteilung der einzelnen Bereiche an. Große Klammerbacken sorgen dafür, dass das Material, welches festgeklammert wird, geschont wird und Abdrücke vermieden werden. Je nach Verteilung der Proportionen wird auch bestimmt, wieweit sich die Klammer öffnen lässt. So lassen sich bei mittiger Federanordnung besonders weite Öffnungswinkel erzielen, die auch das Anklammern dickerer Materialien ermöglichen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.