Warmhalteschrank zur Erwärmung und Vorbereitung von Wärmeträgern
In der Physiotherapie und im Wellnessbereich kommen sehr häufig Wärmeträger im Rahmen der Wärmetherapie zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Packungen, die mit Moor, Fango oder Paraffin gefüllt sind und den Patienten auf den Körper gelegt werden. Die Wärme sorgt für Entspannung der Muskulatur und die Mineralien der Füllungen dringen über die Haut in den Körper ein. In der Medizin wird diese Behandlung als Peloid-Therapie bezeichnet. Damit diese Heilpackungen ihre optimale Wirkung entfalten können, müssen sie schonend erwärmt werden. Sie dürfen nur bis zu bestimmten Temperaturen erhitzt werden, andernfalls könnten die Packungen leicht reißen und der Inhalt auslaufen. Während reines Fango häufig im Wasserbad erwärmt wird, lassen sich Wärmeträger mit Paraffin in einem Warmhalteschrank am besten erhitzen. Spezielle Therm-Packungen dürfen ausschließlich in einem geeigneten Warmhalteschrank vorbereitet werden.
Schnelle Erwärmung durch Umluft
Die Warmhalteschränke sind platzsparend und mit einem Gehäuse aus Edelstahl sehr pflegeleicht. Die Erwärmung der jeweiligen Packungen geschieht durch Heißluft, die sich gleichmäßig verteilt. Durch eine Temperatureinstellung mit präziser Regelgenauigkeit lassen sich die Wärmeträger auf die ideale Temperatur erhitzen und warmhalten.
Steuerungen sorgen mit Zeitschaltuhr-Funktionen für energiesparendes Nutzen. Praktische
Einlagebleche aus Aluminium sorgen dafür, dass mehrere Wärmeträger gleichzeitig darin Platz finden. Um möglichst wenig Energie zu verbrauchen, sind die Türen bei den meisten Modellen isoliert und mit einem Magnet-Verschluss ausgestattet. Somit wird ein zufälliges Öffnen der Türen verhindert und die Wärme geht nicht verloren. Da Paraffin eine gewisse Zeit braucht, um sich zu verflüssigen, sollten die Packungen immer rechtzeitig in den Schrank gelegt werden. So sind sie bei Bedarf jederzeit verwendbar und es entstehen keine zeitlichen Verzögerungen im täglichen Betrieb.
Warmhalteschränke für jeden Bedarf
Erhältlich sind die Wärmeschränke in verschiedenen Größen. Sie unterscheiden sich außerdem in Leistung, Energieverbrauch und den einstellbaren Temperaturen. Bei den meisten Modellen wird die Tür seitlich geöffnet, kleiner Ausführungen sind gelegentlich mit einer Klapptür ausgestattet. Bei der Aufstellung des Warmhalteschranks sollte genügend Raum bleiben und das Gerät leicht zugänglich sein.