Warnbekleidung macht Sie schon von Weitem sichtbar
Neben der
Arbeitsbekleidung, die auf die einzelnen Berufszweige angepasst ist, gibt es die
Schutzbekleidung. Dabei wird gezielt und ganz besonders auf den nötigen
Arbeitsschutz geachtet. Wenn es um Schnitt-, Kälte- oder Hitzeschutz und viele andere sicherheitsrelevante Aspekte geht, sind Sie mit Schutzbekleidung bestens ausgerüstet. Sicherheit am Arbeitsplatz ist sehr wichtig und größtenteils vom Gesetzgeber vorgeschrieben, damit Unfälle vermieden werden. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle, denn mit der korrekten Berufsbekleidung kann so mancher Unfall verhindert werden.
Wer trägt Warnbekleidung?
Personen, die sich in der Nähe des Straßenverkehrs und außerhalb von Absperrungen oder Gehwegen aufhalten z. B. im gewerblichen Abschlepp-, Bergungs-, Pannenhilfs- oder Instandsetzungsdienst, müssen zur besseren Sichtbarkeit Warnbekleidung in Form einer
Sicherheitsweste tragen. Empfohlen wird es des Weiteren im Rettungsdienst z. B. für Sanitäter und Ärzte. Fahrzeuge, die ständig mit einem Fahrer und Beifahrer besetzt sind, müssen zwei Warnbekleidungen mit sich führen.
Die DIN EN 471 legt die gesetzlichen Regeln zur Warnbekleidung fest. Um dieser Norm zu entsprechen, müssen die Westen orangefarben oder gelb sein. Damit Personen schon aus der Entfernung gut gesehen werden, verfügt die Weste über retroreflektierende Streifen. Je nach Beschaffenheit des Materials (Mindestrückstrahlwert) kann die Weste in drei Klassen eingeteilt werden, wobei Klasse 1 für den privaten Gebrauch und Klasse 2 (Polizei, Straßenarbeiter) und 3 (Rettungsdienst) für den gewerblichen Bereich vorgesehen ist. Erfüllt die Weste diesen Anforderungen, ist dies in der Innenseite der Jacke anhand eines Aufnähers erkennbar. Darauf sollten Sie beim Kauf auch achten.
Sie suchen noch mehr?
Nicht nur
Schutzbekleidung, sondern auch Bekleidung geordnet nach
Berufsgruppen haben wir für Sie. Auch in puncto
Arbeitsschutz können Sie auf Mercateo zählen – egal, ob
Erste Hilfe,
Brandschutz oder
Schutzausrüstung, wir präsentieren Ihnen ein umfangreiches Sortiment.