Die Wassersaugdüse zum Aufsaugen von Flüssigkeiten
Mit einer Wassersaugdüse nehmen Sie Flüssigkeiten und Wasser von Böden auf. Zum Einsatz kommt diese Staubsaugerdüse im Hotel- und Gastgewerbe, in der Industrie, im Handwerk. Kurz: überall dort, wo Wasser einzusaugen ist. Je nach Art der Düse und Hersteller kann diese an einem
Nass-/Trockensauger, an einem Industriesauger oder auch an einem Sprühextraktionsgerät angeschlossen werden.
Die Beschaffenheit von Wassersaugdüsen?
Eine Wassersaugdüse, kurz Wasserdüse genannt, gibt es als Bodendüse mit fest verbauten Gummilippen, aber auch als einfache Bodendüse mit Zubehör. Diese betreiben Sie am Nass-/Trockensauger oder am
Industriesauger. Als große Düse zur ständigen Befestigung an großen Industriesaugern ist die Wasserdüse ebenfalls erhältlich. Je nach Modell ist diese meist mit Laufrollen versehen. Bei guten Düsen sind diese höhenverstellbar.
An der Unterseite der Düse befinden sich Gummilippen, die zum Hinführen der Flüssigkeit zur Saugöffnung dienen. Einige der Düsen verfügen über ein Dreh-Kippgelenk. Damit erreichen Sie Ecken und Winkel leichter. Sie finden ein Gelenk häufig bei den einfachen
Bodendüsen oder Allzweckdüsen, an denen per Zubehör nach Wunsch Gummilippen oder ein Bürsteneinsatz befestigt werden.
Einsatzbereich der Wasserdüse
Die Wassersaugdüse saugt Wasser und andere unbedenkliche Flüssigkeiten wie Milch, Wein und Ähnliches ein. Damit sorgen Sie bei ungewolltem Flüssigkeitsaufkommen am Boden schnell wieder für Sicherheit und Begehbarkeit. In Verbindung mit einem
Sprühextraktionsgerät oder am Nass-/Trockensauger angeschlossen verwenden Sie die Wassersaugdüse auch nach dem Shampoonieren von Teppichen. Hier saugt die Düse die verschmutzte Reinigungsflüssigkeit auf.
Die Arbeitsbreite
Wasserdüsen für
Staubsauger weisen oft große Arbeitsbreiten auf. Diese liegen vielfach zwischen 300 bis 600 Millimetern. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn Flüssigkeiten schnell aufgenommen werden sollen. Möchten Sie mit der Wasserdüse auch in kleinere Ecken kommen oder einen Teppich beziehungsweise Hartboden mit darauf stehenden Möbeln saugen, bietet sich meist eine kleinere Arbeitsbreite an.
Tipps für die Wahl
- Achten Sie wie bei allen Staubsaugerdüsen auf die Kompatibilität der Düse zu Ihrem Staubsauger. Original Wassersaugdüsen für das jeweilige Staubsaugermodell passen zuverlässig. Beim Kauf einer Universaldüse prüfen Sie die Passform des Saugrohrs. Nutzen Sie gegebenenfalls einen Adapter.
- Wasser und andere Flüssigkeiten sollten Sie nur mit einem dafür geeigneten Staubsauger aufsaugen. Von der Nutzung einer Wasserdüse oder Waschdüse am normalen Bodenstaubsauger ist abzuraten.
- Erwägen Sie für das gelegentliche Nasssaugen den Kauf einer Allzweck- oder Bodendüse mit Zubehör zum Nasssaugen.