Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Wasserschieber

  Wasserschieber  (595 Angebote unter 30.803.021 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wasserschieber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wasserschieber"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   40   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wasserschieber
^

Wasserschieber zum Reinigen von großen, glatten Flächen

Wasserschieber kommen als Bodenreinigungsgeräte überall dort zum Einsatz, wo sich Wasser und andere Flüssigkeiten sowie nasse Arbeitsabfälle ansammeln und an einen bestimmten Platz, zum Beispiel Abfluss, geschoben werden müssen. Sie werden zum Beispiel bei Reinigungsarbeiten in der Gastronomie, bei Sanitäranlagen, Außenanlagen, Parkhäusern, klinischen Bereichen eingesetzt.

Eigenschaften der Wasserschieber

Die Maße der Wasserschieber variieren: sie sind abhängig von der zu trocknenden Fläche und dem Flüssigkeitsvolumen, das mit dem Wasserschieber transportiert wird. So werden zum Beispiel bei der Reinigung von Schneematsch breitere Varianten gewählt, während in Betrieben mit schmalen Flächen und einem Abfluss schmale Modelle infrage kommen. Bedenken Sie, dass der Kraftaufwand zunimmt, je breiter der Wasserschieber ist. Sie sollten daher bei besonders großen Modellen einen langen und kräftigen Stiel wählen, der in etwa Ihrer Körperlänge entspricht. So können Sie die Hebelwirkung nutzen, die notwendig ist, um die Kraftanstrengung zu minimieren.

Beschaffenheit der Gummilippen

Die Lippen sind das Herzstück eines Wasserschiebers. Sie sind je nach Ausführung aus unterschiedlichen Materialien gefertigt. Dazu gehören zum Beispiel Kautschuk, Moosgummi, Zellstoff, Zellkautschuk, Schaumstoff. Die Lippen können ein- oder zweilippig sein. Bei Unebenheiten im Boden oder unterschiedlichen Bodenbelägen, bzw. Übergängen empfehlen sich doppellippige Wasserabzieher. Werden die Wasserschieber häufig eingesetzt, so empfehlen sich Modelle mit herausnehmbaren Lippen, Es gibt auch Lippen, die eine saugende und auch Reinigende Wirkung haben. Dabei ist eine Seite mit Schaumstoff ausgestattet, die andere Seite weist eine rauhe Fläche aus.

Halterung, Material und Gelenk

Wasserschieber-Halterungen können aus Metall, Aluminium und Kunststoff gefertigt sein. Es sind auch Material-Kombinationen möglich. Für besondere Beanspruchung, zum Beispiel in Outdoor-Bereichen stehen Halterungen mit Zinklegierung zur Auswahl. Diese verhindert Korrosion und macht den Wasserschieber äußerst robust. Verschiedene Modelle verfügen über ein Gelenk. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn die zu reinigende Fläche nicht offen, sondern sich auch unter Schränken befindet. Will man also bei voller Leistung reinigen, ist es wichtig, den Wasserabzieher auch flach halten zu können und gleichzeitig zu reinigen. Dies ermöglicht das Gelenk. Für offene und Outdoorbereiche mit großen Flüssigkeitsansammlungen empfiehlt sich ein Reinigungsgerät ohne Gelenk.

Der Stiel des Wasserabziehers

Der Stiel sollte stabil und gleichzeitig nicht zu schwer sein. Bei längerer oder häufiger Benutzung spielt die Ergonomie des Stiels eine große Rolle. So sollte er den sicheren und rutschfesten Griff ermöglichen. Für Outdoor-Bereiche mit großen Flüssigkeitsmassen oder nassen Arbeitsabfällen wird ein Stiel aus Holz oft als sehr angenehm empfunden. Verbleibt der Wasserschieber im Freien, so empfiehlt sich ein verzinkter Stiel oder die Möglichkeit, den Stiel auszutauschen. Anders ist es in Bereichen, in welchen verhältnismäßig wenig Wasser umgewälzt wird und Platz gespart werden muss. Hier werden die Kunststoffgeräte bevorzugt, da sie sich schnell und platzsparend verstauen lassen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.