Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Bodenreinigungsgeräte

  Bodenreinigungsgeräte  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Bodenreinigungsgeräte“
Überbegriffe
Akkubesen
Für die schnelle Reinigung von Hartflächen bzw. nie­derflorigen Teppichen un­abhängig von der Stromver­sorgung.
Aufsitzkehrmaschine
Maschinen für härteste, industrielle Anwendungen im Innen- und Außenbe­reich.
Aufsitzscheuerma­schine
Diese kompakten und wen­digen Maschinen sind ideal für alle Scheuer- und Saug­aufgaben im industriellen Einsatz.
Aufstehscheuerma­schine
Diese kompakten und wen­digen Maschinen sind ideal für alle Scheuer- und Saug­aufgaben im industriellen Einsatz.
Bodentrockner
Trocknen gereinigte Flä­chen schonend durch Raumluft und verhindern, dass sich Teppichböden verziehen.
Dampfreiniger
Reinigen Böden gründlich und chemiefrei, lösen starke Verschmutzungen und eig­nen sich für schwer zugäng­liche Stellen.
Einscheibenmaschine
Die Alleskönner für das Po­lieren, Schrubben, Scheu­ern, Schampoonieren und Schleifen von Bodenbe­lägen.
Hochdruckreiniger
Eignen sich für den Einsatz in vielen Bereichen wie bei der Reinigung von Fahrzeu­gen, Geräten, Böden und im Baugewerbe.
Hydrowascher
Geräte, die Reinigung und Trocknung in einem Arbeits­gang bieten und sich für fast alle Oberflächen eig­nen.
Kehrmaschine
Fegen mit dem Besen war gestern, diese Geräte bie­ten komfortable und zeit­sparende Alternativen.
Kehrsaugmaschine
Neben der Funktion einer Kehrmaschine ermöglichen diese Maschinen die staub­freie Reinigung von Tep­pichböden.
Scheuersaugmaschine
Entfernt durch den Bürsten­druck starke Verschmutzun­gen und hinterläßt durch die hohe Saugleistung kein Wasser auf dem Boden.
Teppichreinigungsgerät
Mit Sprühextraktionsgerä­ten werden auch stark verschmutzte Teppiche und Polstermöbel optimal gerei­nigt.
Müllsauger
Kräftige, mobile Saugma­schinen zur punktuellen und berührungslosen Reinigung, z. B. in öffentlichen Berei­chen.
Anbaukehrmaschine
Kehrmaschine für den An­bau an ein ATV oder Quad.
Bürsten / Pads / Zubehör
Bürstenwalze
Mit der Farbgebung wird das Anwendungsgebiet dieser Walzen gekenn­zeichnet.
Reinigungspads
Sortiment von Pads für Rei­nigungsmaschinen. Die un­terschiedlichen Farben der Pads kennzeichnen unter­schiedliche Anwendungen.
Shampoonierbürste
Eignen sich optimal für die Reinigung von Teppichbö­den und allen wasserfesten Böden.
Schrubbbürste
Ist die Lösung für die Reini­gung stark strukturierter, rau­er und unebener Böden.
Treibteller
Passend für die jeweiligen Geräte befindet sich hier eine Auswahl an benötigten Treibtellern.
Automatenreiniger
Entkalker und Teppichrei­nigungspulver sind Reini­gungsmittel, die sich für den Einsatz mit Bodenrei­nigungsmaschinen eignen.
Entschäumer
Verhindert die Schaumbil­dung in Schmutzwasser­tanks von Reinigungsma­schinen.
Ersatzteile
In diesem Breich befindet sich eine Auswahl an Ver­schleiß- und Ersatzteilen für Reinigungsmaschinen.
Weitere Informationen zum Thema Bodenreinigungsgeräte
^

Bodenreinigung, einfach und schnell

Für die Bodenreinigung sind die unterschiedlichsten Hilfsmittel, Geräte und Reinigungsmittel erhältlich. Nicht jeder Bodenbelag ist gleich und einige Beläge benötigen eine gesonderte Pflege. Die Grundreinigung ist jedoch bei fast allen Fußbodentypen ähnlich. Zuerst wird der grobe Schmutz mithilfe eines Besens beseitigt, danach wird er gewischt und hinterher, je nach Bodenart, mit der entsprechenden Pflege bearbeitet.

Was benötigen Sie für eine gründliche Bodenreinigung?

Zunächst benötigen Sie Utensilien, wie Besen, Kehrgarnitur, Wischeimer, Schrubber oder Wischmopp. In der Lebensmittelindustrie oder in Betrieben, wo noch per Hand gescheuert wird, sind spezielle Wasserschieber erhältlich. Dabei wird das Scheuerwasser in eine Schleuse oder einen Abfluss abgezogen und muss nicht mühevoll per Hand mit einem Scheuerlappen aufgezogen werden. Für größere Firmen empfehlen sich Reinigungsmaschinen.

Der Wischmopp kommt in fast allen Bereichen der Bodenpflege zum Einsatz. Ganz egal, ob nun für die professionelle Reinigung bei einer Reinigungsfirma oder bei der Reinigung zu Hause - ein Wischmopp gewährleistet eine effektive und gründliche Reinigung. Er besteht aus einem Stiel und einem Grundkörper, welcher über einen Körper verfügt, der je nach Modell mit einem festen Reinigungsbesatz oder mit einem auswechselbaren Bezugsstoff versehen ist. So unterscheiden sich verschiedene Modelle und Systeme, beispielsweise Fransenmopps oder Flachmopps.

Ein Schrubber besteht aus einem Stiel und einer daran angebrachten Bürste. Der Schrubber kommt aufgrund seiner harten Borsten vor allem bei harten Fußböden zum Einsatz. Sie können ihn sowohl zum Schrubben als auch in Verbindung mit einem Lappen zum Wischen verwenden.

Der Handfeger in Kombination mit einem Kehrblech wird auch als Kehrgarnitur bezeichnet. Der kleine Besen besteht aus einem kurzen Stiel und einer Längsvorrichtung mit Borsten. Er eignet sich zum Zusammenkehren kleinerer Schmutzmengen, welche im Anschluss mit der Schaufel aufgenommen und befördert werden können.

Der Besen wird zum Zusammenfegen von großen Schmutzmengen verwendet. Er verfügt über einen langen Stiel, der entweder aus Kunststoff, Metall oder aus Holz gefertigt ist und einen mit Borsten besetzten Querriegel.

Der Eimer ist ein Behältnis, in dem Sie Flüssigkeiten oder Schüttgut transportieren können. Die Form spielt hier eher eine untergeordnete Rolle und dient lediglich der Ästhetik. Eimer bestehen entweder aus Kunststoff oder Metall und verfügen über einen praktischen Henkel zum Tragen. Einige Modelle sind mit einem Ausgießer erhältlich, welcher es Ihnen ermöglicht, die im Eimer befindliche Flüssigkeit auszugießen. Eimer kommen in vielen Bereichen zum Einsatz. Das kann zum Beispiel der normale Wischeimer, der Mülleimer, der Baueimer oder der Kosmetikeimer sein. Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich in ihrer Größe, in der Form oder der Materialverarbeitung.

Spezielles Zubehör für die Bodenpflege

Für die schnelle Reinigung auf Bodenbelägen oder Teppichen eignet sich ein Teppichkehrer. Die integrierten mechanischen Bürstenwalzen reinigen effektiv und gründlich.

Die optimale Pflege Ihres Holzfußbodens erreichen Sie mit einem Wachser. Dieser ist ähnlich wie ein Mopp konzipiert. Der Moppkopf ist mit einem speziellen Stoff überzogen, mit dem es möglich ist, das Wachs schonend auf dem Boden aufzutragen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.