Toilettenpapierspender für den gewerblichen Gebrauch
Toilettenpapierspender sind speziell darauf ausgelegt, ausreichende Papiervorräte für den Toilettengang auf stark frequentierten Toiletten vorzuhalten, denn
Toilettenpapierhalter stoßen dabei schnell an ihre Grenzen. Aus diesem Grund finden Sie die Toilettenpapierspender in WC-Anlagen auf Messen, an Autobahnraststätten, in der Gastronomie und Hotellerie, an Flughäfen und Bahnhöfen und überall dort, wo viele Menschen unterwegs sind. Um dem Papierdiebstahl vorzubeugen, findet man auf den Toiletten keine einzelnen Rollen, sondern einen
Spender, der einzelne Blätter abgibt. Die Dosierung der Abgabe ist gut für die Umwelt und spart übermäßige Kosten für das
Toilettenpapier. Die bis auf die Ausgabe geschlossene Verpackung vermeidet eine Verschmutzung des Papiers und erlaubt zudem einen aufgeräumten Eindruck der WC-Kabine.
Die Größe des Toilettenpapierspenders hängt von der Besucherfrequenz ab
Wird das WC eher selten genutzt, kommt man mit einem
Doppelrollenspender für kleine Toilettenpapierrollen hin. Dennoch muss man das Papier jeder neuen Rolle in den Spenderschlitz einhängen und deshalb öfter kontrollieren, ob die erste Rolle bereits aufgebraucht ist. In den WC-Anlagen einiger Hotels ist dies üblich, da auch regelmäßig die Sauberkeit geprüft wird. Will man dagegen aufgrund eines hohen Verbrauchs nicht laufend die Rollen tauschen und die Nutzer zum Papiersparen verleiten, wählen Sie einen Toilettenpapierspender für
Jumborollen. Diese Großrolle ersetzt je nach Papierqualität bis zu 15 kleine Toilettenpapierrollen.
Der Toilettenpapierspender und seine Eigenheiten
Achten Sie auf die Blattausgabe. Sie kann zwischen zwei Kunststoffteilen oder über eine Schnitt- oder Abrisskante erfolgen. In letzterem Fall können Sie auch unperforiertes Toilettenpapier nutzen und die Blattgröße kann selbst bestimmt werden. Wird perforiertes
Hygienepapier verwendet, ist die Blattgröße vorgegeben. Verfügt der Spender zudem innen über einen gewissen Abrollwiderstand, können je Vorgang nur einzelne Blätter entnommen werden. Da der Mensch von Natur aus häufig bequem ist, spart dies Papier und damit Kosten.
Diverse Maße sind zu berücksichtigen
Berücksichtigen Sie, dass Sie für den Toilettenpapierspender auch die richtigen Toilettenpapierrollen benötigen. Die Spender unterscheiden sich in der maximalen Breite der Rolle, deren Durchmesser sowie dem Innendurchmesser als Halter. Vergleichen Sie die Angaben mit den Angaben der Papierhersteller, wenn Sie sich nicht auf eine bestimmte Rollenart fixieren möchten.
Das Material muss nicht nur den Zweck erfüllen
Toilettenpapierspender gibt es aus Kunststoff oder auch oberflächenbehandeltem Stahl. Je mehr die Wahrscheinlichkeit wie bei öffentlichen Toiletten für Vandalismus spricht, desto eher sollten Sie auf Stahl zurückgreifen. In geschlossenen Räumen kann auch Kunststoff eingesetzt werden, wenn der Nutzerkreis - wie in Hotels - übersichtlich ist. Auf alle Fälle sollte man durch eine durchsichtige Abdeckung oder einen Schlitz sehen können, ob die Rolle noch ausreichend Papier hat.