Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > WC-Wassersparer

  WC-Wassersparer  (0 Angebote unter 28.254.134 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"WC-Wassersparer"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema WC-Wassersparer
^

Mit dem WC-Wassersparer den Wasserkonsum dosieren

Wasser sparen ist nicht nur aus Kostengründen ein wichtiges Anliegen. Soweit damit gedanklich ein Verzicht verbunden ist, kann dieser unmerklich durch die Veränderung der eigenen Gewohnheiten oder die Verwendung diverser Hilfsmittel erfolgen, ohne dass man in puncto Konsum etwas vermisst. Schon das Abdrehen des Wasserhahns während des Zähneputzens trägt dazu bei. Im Badezimmer lässt sich mit der richtigen Sanitärtechnik noch mehr Wasser sparen: WC-Wassersparer sind dafür konstruiert, durch Einhängen im Spülkasten, Wasser zu verdrängen und damit volumenmäßig zu reduzieren. Zusätzlich führt das zusätzliche Gewicht dazu, den Wasserzulauf schneller zu stoppen.

Die Beschaffenheit eines WC-Wassersparers

Der WC-Wassersparer besteht aus einem geschlossenen, länglichen Zylinder, der am oberen Ende einen Bügel zum Einhängen besitzt. Das Material des Sparers kann aus Kunststoff oder Metall bestehen. Während Kunststoff auf Wasserverdrängung ausgerichtet ist, stoppt Metall durch das höhere Gewicht die Mechanik des Wasserzulaufs und wird außerhalb des Zulaufrohres befestigt. Manche Sparer sind auch aus zwei mit einer Klammer verbundenen, zylindrischen Teilen aufgebaut, mit denen man die Wassermenge in größerem Umfange so oder so regulieren kann, je nachdem, ob man einen Zylinder oder beide einhängt.

Die eingesparte Wassermenge

Der Wasserverbrauch kann je nach Nutzung durch eine einstellbare Wassermenge und je nach Modell und Hersteller um bis zu 50, 70 oder 85 % reduziert werden. Meist ist ein Aufkleber für den Spülkasten beigefügt, der den Toilettennutzer auf den Spareinsatz hinweist.
Der WC-Wassersparer senkt nicht nur auf Dauer die Wasserrechnung, sondern vermindert tagtäglich die Geräuschbelastung, die nach dem Abspülen durch das Nachfüllen des Wassers in den WC-Spülkasten auftritt. Das Wassersparen erfolgt in jedem Falle ohne zusätzlichen Aufwand und wird von den Toilettennutzern nicht unbedingt bemerkt.

Wasser sparen bei Unterputzspülkästen

Für Unterputzspülkästen sollte man den WC-Wassersparer von Anfang an mit einplanen und eventuell auf ein in den Wasserzulauf bereits integriertes Modell zurückgreifen.
WC-Wassersparer besitzen natürlich unterschiedliche Durchmesser. Daher muss man sich entscheiden, ob der Sparer im Wasserzulaufrohr untergebracht wird oder kraft seines außen angehängten Gewichtes den Wasserzulaufmechanismus frühzeitig stoppen soll.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.