Drahtbürsten - Reinigungsgerät für Handwerk, Werkstatt und Industrie
Drahtbürsten sind
Bürsten, die mit Draht besetzt sind. In Werkstätten, bei der Nachbearbeitung in der Produktion oder bei Installationen in Handwerk und Industrie werden sie genutzt. Egal, ob Abschlussbearbeitung, Wiederherstellung oder Vorbereitung zur Weiterverarbeitung, Drahtbürsten sind vielfältig einsetzbar.
Drahtbürste zum Lösen, Putzen oder Entfernen
Eine Drahtbürste kann je nach Beschaffenheit in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Nicht nur robuste Drahtbürsten für die Entrostung, das Entfernen von Verschmutzungen oder Belägen und zum Entgraten, sondern auch feine
ESD-Bürsten zum Entladen von ESD-empfindlichen Bauteilen kommen zum Einsatz. Wählen Sie einfach die passende Form, Antriebsart, Drahtstärke und das Borstenmaterial aus, um die Bürste perfekt an die Anwendung anzupassen.
Form und Größe der Drahtbürste
Je nach Anwendung sind die Bürsten unterschiedlich geformt. Düsen und enge Leitungen lassen sich nur von Ablagerungen befreien, indem man eine feine dünne und lange
Düsenbürste einsetzt. Ausschlaggebend ist der Öffnungsdurchmesser des zu reinigenden Bauteils. Flexible Bürsten sorgen dafür, dass auch Biegungen innerhalb der Leitungen und Düsen kein Hindernis darstellen. Flache Drahtbürsten hingegen sind bestens für Oberflächenbearbeitungen geeignet.
Je nach Größe der zu reinigenden Fläche ist es wichtig, die passende Borstenbesatzfläche zu wählen. Sollen kleine Bauteile und Flächen gereinigt werden, die mitunter noch stark verwinkelt sind, benutzt man schmale und kleinere Borstenköpfe. Soll über eine große Fläche bearbeitet werden, sollten die Bürstenköpfe auch großflächiger gestaltet sein.
Antriebsart und Führung
Wer die Drahtbürste maschinell einsetzt, benötigt immer Zusatzwerkzeuge, in die das Bürstenelement eingespannt wird. Bohrmaschinen und Schleifer sind die passenden Gegenstücke für diese
Maschinenbürsten. Besonders bei großen zu bearbeitenden Flächen erleichtern die maschinell betriebenen Bürsten die Arbeit und sparen Zeit. Auch bei häufigem Einsatz kann eine solche Drahtbürste beim Reinigen eingesetzt werden. Wichtig ist, dass die Aufnahme zum Aufnahmeschaft der Bürste passt und festen Halt bei der Arbeit bietet. Auch die maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Manuell geführte Bürsten sind für einfache Arbeiten gedacht. Ohne zusätzliche Maschinerie werden Sie per Hand geführt und lassen somit kleine Flächen und kurzzeitige Anwendungen zu, ohne großen Aufwand zu betreiben. Berücksichtigen Sie, dass der Griff bei der Bürstenanwendung nicht störend ist und ein sicherer und fester Griff ermöglicht wird.
Drahtstärke und Bürstenmaterial
Ob Edelstahl, Weichstahl oder Messing - die Borsten bei Drahtbürsten bestehen aus feinen Metallstiften. Bereits die Materialauswahl bestimmt, wie robust die Borsten später sind und welche Untergründe bearbeitet werden können. Auch die Stärke der Borsten ist ausschlaggebend. Grundlegend gilt, je weicher das Metall des Borstenmaterials und je feiner die Borsten, umso weicher kann der Untergrund sein, ohne von der Drahtbürste beschädigt zu werden. Ein dichter Borstenbesatz ermöglicht eine lückenlose Bearbeitung für feinste Arbeiten.