Der Wringeimer zur Nassreinigung von Bodenbelägen
Der Wringeimer ist ein
Bodenreinigungsgerät, das gegenüber herkömmlichen Eimern einige Vorteile aufweist, so dass er sie ersetzen oder ihren Einsatz ergänzen kann. Im Gegensatz zu einem Standard-
Putzeimer verfügt ein Wringeimer über ein integriertes Filter-Element, welches meist auf dem oberen Eimerrand befestigt ist und in das Innere des Eimers hineinragt. Nach der Wasseraufnahme kann der
Wischmopp oder das Bodentuch darin eingepresst werden. Durch einen leichten Druck wird das nasse Material ausgepresst. So erspart man sich das manuelle Auswringen eines Wischmopps oder des
Bodenreinigungstuches. Das Tuch oder der Mopp bleiben feucht, verlieren aber überflüssiges Wasser. Die Reinigung des Bodens erfolgt daher nicht zu feucht – die Verwendung eines Abziehers wird überflüssig.
Spezielle Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse
Um im Rahmen der professionellen Reinigungstätigkeit unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, bietet das Sortiment verschiedene Modelle.
Zur feuchten Reinigung großflächiger Fußböden in Empfangsbereichen wie Arztpraxen, im Rahmen der Gastronomie oder des Hotelsektors sowie Bereiche mit hohem Personen- und Kundenaufkommen wie Schwimmbädern eignen sich Systeme mit Wringeimern, die auf einem mobilen, robustem Kunststoffwagen platziert sind. Die Kombination von zwei Eimern für jeweils Schmutz- und Frischwasser garantiert ein ermüdungsfreies, zeiteffizientes Arbeiten ohne unnötigen Kraft- oder Arbeitsaufwand. Vor allem in industriellen und technischen Bereichen sind die Bodenbeläge mitunter neben dem feuchten Wischvorgang auch zu desinfizieren. Wringeimer, die im Funktionsumfang Farbclips enthalten, können unterschiedliche Reinigungs- und Desinfektionsbereiche eindeutig kennzeichnen, was die Verwendung bestimmter Reiniger für diverse Bodenbeläge anbelangt.
Materialbeschaffenheit
Um bei dem Einsatz des Wringeimers auch in ökologischer Hinsicht Wasser und Reiniger entsprechend dem Bedarf zu verwenden, bietet das Sortiment diverse Wringeimer unterschiedlicher Füllmengen, Formen und Kapazitäten. Robustes und unempfindliches Kunststoffmaterial gewährleistet dabei eine Resistenz gegenüber Schmutzpartikeln und dem verwendeten Desinfektionsmittel oder Grundreiniger, sodass keine Geruchsentwicklungen oder Ablagerungen in den Eimern entstehen können. Der Wringeimer eignet sich mitunter auch in Verbindung mit einem
Sprühmopp zum Auswringen des Reinigungsgerätes.