Wischtücher für höchste Anforderungen
Sie werden oftmals als „Alleskönner“ bezeichnet, wenn es um die Aufnahme bzw. die Verteilung von Flüssigkeiten geht – und das branchenübergreifend! Der Einsatz des passenden Reinigungstuchs kann dabei nicht nur für Kosteneinsparungen, sondern auch für Effizienzsteigerungen im Unternehmen sorgen.
Individuelle Wischtücher für alle Einsatzbereiche
Bei der Wahl des passenden Wischtuchs für den individuellen Einsatzzweck im Unternehmen ist nicht nur der Preis entscheidend. Neben dem Material der Reinigungstücher sollte zum Beispiel auch auf die Einhaltung von Hygienestandards geachtet werden, oder ob entsprechende Spendersysteme nötig sind. Um die passende Wischtuchlösung für Ihr Unternehmen zu finden, sollten Sie vor dem Kauf folgende Punkte beachten:
![Pfeil](http://static.mercateo.com/contentmanagement/interview/putztuchrolle/kimberly-clark/pfeil_100x100.gif)
Besonders wichtig ist der künftige Einsatzbereich. Sollen mit dem Wischtuch Flüssigkeiten aufgesaugt werden, dann sind Produkte aus Papier eine sehr gute Wahl. Sollen Flüssigkeiten dagegen verteilt werden (z.B. für Reinigungszwecke), dann eignen sich dafür synthetische Wischtücher hervorragend.
![Pfeil](http://static.mercateo.com/contentmanagement/interview/putztuchrolle/kimberly-clark/pfeil_100x100.gif)
Besonders wichtig sind darüber hinaus die individuellen Anforderungen, die in Ihrem Unternehmen und am Einsatzort an das Wischtuch gestellt werden. Soll es z.B. besonders robust, fusselfrei, farbkodiert, lösemittelfest, überdurchschnittlich saugfähig oder wiederverwendbar sein?
![Pfeil](http://static.mercateo.com/contentmanagement/interview/putztuchrolle/kimberly-clark/pfeil_100x100.gif)
Für einen effizienten Einsatz sollten Sie auch prüfen, ob Spendersysteme zum Einsatz kommen sollen. Für den mobilen Einsatz eigenen sich zum Beispiel Spenderboxen. Müssen z.B. hygienische Aspekte beachtet werden, dann sind geschlossene Lösungen zu empfehlen, die z.B. an der Wand angebracht werden können.
WypAll® - Die passenden Wischtücher für Ihr Unternehmen
Egal ob Sie Schmutz, Öl und Fett aufwischen oder verschüttete Lebensmittel beseitigen müssen – es kommt auf das richtige Wischtuch für Ihre Aufgabe an. Entdecken Sie hier die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten der WypAll® Wischtücher.
Die Materialfrage
Egal für welchen Einsatzzweck – Kimberly-Clark Professional* bietet die passende Wischtuchlösung für Ihr Unternehmen. Unter der Marke WYPALL* finden Sie dabei Wischtücher für leichter aber auch anspruchsvolle Reinigungsarbeiten mit bestmöglichen und professionellen Ergebnissen – branchenübergreifend!
Die Wischtücher dieser Serie bestehen aus einem Papiermaterial und sind hervorragend zum Aufwischen und Aufnehmen von Flüssigkeiten geeignet. Die 3 Qualitätsstufen „Essential“, „Extra“ und „Ultra“ definieren dabei nach dem „gut, besser, best“-Prinzip die idealen Einsatzbereiche. Für einfache Reinigungsarbeiten sind z.B. WYPALL* L Essential – Wischtücher hervorragend geeignet.
Diese WypAll® X Wischtücher aus HYDROKNIT* Material kombinieren die saugende Fähigkeit des Zellstoffs mit der Stabilität des synthetischen Materials. Der Vorteil: Die Aufnahme von großen Flüssigkeitsmengen oder die Durchführung von anspruchsvollen Reinigungstätigkeiten stellen für diese Wischtücher kein Problem dar. Die Qualitätsabstufung innerhalb der Serie erfolgt mittels Zahlen an der Produktbezeichnung (z.B. WypAll® X50, WypAll® X80). Je größer die Zahl, desto höher ist die Saug-und Reißfestigkeit der einzelnen Wischtücher.
Die vorgetränkten Wischtücher von WypAll® sind ideal für jedes Arbeitsumfeld. Sie verringern das Risiko der Verbreitung schädlicher Keime und fördern so ein sauberes und gesundes Arbeitsumfeld.
Anhand der nachfolgenden Tabelle können Sie schnell und einfach die passende Wischtuchlösung für den individuellen Einsatz in Ihrem Unternehmen finden und auch gleich weitere Informationen auf der entsprechenden Produkt-Detailseite bei Mercateo aufrufen.
Zubehör
Neben Wischtüchern bietet das Produktportfolio von Kimberly-Clark Professional* zahlreiche passende Spendersysteme. Damit lassen sich nicht nur Kosten minimieren, sondern auch die Effizienz im Unternehmen steigern – egal, ob im mobilen oder stationären Einsatz.
Kimberly-Clark Professional™ (KCP) wurde vor fast 150 Jahren
gegründet und steht für Qualität und Funktionalität. Zum KCP
Sortiment gehören neben der persönlichen Schutzausrüstung von
KleenGuard® Waschraumprodukte der Marken Kleenex® und Scott®
sowie Wischtücher der Marke WypAll®. Der Fokus des Unternehmens liegt hierbei auf großen Bürogebäuden (Large Offices), öffentlichen Einrichtungen, dem Gesundheitswesen
sowie der produzierenden Industrie.