Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Workers-Weste

  Workers-Weste  (2.628 Angebote unter 28.872.402 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Workers-Weste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   176   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Workers-Weste
^

Arbeitsweste - funktionaler Oberkörperschutz

Als ergänzende Arbeitsbekleidung sind Arbeitswesten sinnvoll. Sie lösen in der Übergangszeit Jacken und Parkas ab und schützen dennoch weitestgehend vorm Auskühlen. Eine gut durchdachte Weste besticht durch ausreichenden Oberkörperschutz, Bewegungsfreiheit und vielen Taschen als Stauraum. Egal, ob Kurierdienst, Montagearbeiter oder Mitarbeiter im Garten- und Landschaftsbau, Arbeitswesten sind in vielen Gewerken optimale Zusatzbekleidungsstücke.

Die Passform der Arbeitsweste

Damit die Weste einen guten Tragekomfort und einen perfekten Sitz bietet, ist die richtige Auswahl der Konfektionsgröße wichtig. Berücksichtigen Sie hierbei, dass die Weste grundsätzlich über eine weitere Oberbekleidung gezogen wird, denn dicke Arbeitspullover benötigen mehr Platz. Ein Gummizug im Bund oder mit Klettverschlüssen verstellbare Bundweiten sorgen dafür, dass die Arbeitsweste individuell angepasst werden kann. Auch das Gewicht ist wichtig, um eine möglichst geringe Belastung bei maximalen Schutzeigenschaften zu erzielen.
Damit im Gewirr der verschiedenen Größenangaben Klarheit herrscht, ist unter anderem das Geschlecht zu berücksichtigen, für welches die Weste angeschafft werden soll. Man unterscheidet beispielsweise zwischen deutschen Herren- und Damengrößen als auch internationale Konfektionsgrößen.
Um einen ausreichenden Schutz im Rücken zu erzielen, achten Sie darauf, dass der Rückenbereich länger gearbeitet ist. Dadurch wird verhindert, dass beim Bücken oder beim Recken die Nierenzone frei liegt.

Das Material der Arbeitsweste

Je nach Anforderung und Arbeitsumfeld kommen unterschiedliche Materialien mit angepassten Eigenschaften zum Einsatz. Um Schwitzen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass die Arbeitsweste atmungsaktiv ist. Wasserabweisende Materialien lassen auch bei schlechtem Wetter den Regen abperlen und schützen bei regelmäßiger Imprägnierung vor Durchfeuchtung. Ist die Weste doch einmal nass geworden, ist es von Vorteil, ein schnell trocknendes Material gewählt zu haben. Gerade in Bereichen, in denen es robust zu geht und es zu einer erhöhten mechanischen Beanspruchung kommt, werden abriebfeste, reißfeste und verstärkte Materialien oder zumindest Einsätze verwendet. Ein hoher Baumwollanteil verspricht eine hohe Faserwiderstandsfähigkeit, hautsympathisches Gewebeverhalten und eine gute Feuchtigkeitsaufnahme.

Mehr Stauraum dank Taschen

Viele Westen verfügen über Taschen, die es erlauben, das nötige Werkzeug und andere Dinge des Arbeitsalltags mitzuführen. Dieser wichtige Aspekt sollte bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen. Handy, Stifte, Bauzeichnungen, Schrauben und Muttern sowie Kabelbinder und andere Kleinteile sollen möglichst immer mitgeführt werden, um zusätzliche Wege zu vermeiden und alles Nötige vor Ort zu haben. Je nach Gewerk kommen unterschiedliche Anforderungen an Anzahl und Größe der eingearbeiteten Taschen zum Tragen. Sicher ist aber bei allen Bereichen eines, der Inhalt soll sicher verwahrt werden, daher sind verschließbare Taschen besonders vorteilhaft.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.