Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Wundverbandpflaster

  Wundverbandpflaster  (294 Angebote unter 28.142.428 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wundverbandpflaster“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wundverbandpflaster"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wundverbandpflaster
^

Das Wundpflaster - schnelle Hilfe bei kleinen Verletzungen

Egal, ob es um aufgeschlagene Knie, eine Abschürfung oder einen Schnitt in den Finger geht - der Körper reagiert mit vielen Selbstheilungsaktionen wie etwa der Blutgerinnung, um die Wunde zu verschließen. In den meisten Fällen kommen dennoch Pflaster zur Wundversorgung zum Einsatz – meist sind sie daher auch in jeder Erste Hilfe-Ausrüstung zu finden. Das Wundpflaster hat eine sehr wichtige Aufgabe, nämlich den Körper zu unterstützen, indem der Eintritt von Schmutz oder Keimen in die Wunde verhindert wird. Hinzu kommt der psychologische Effekt, versorgt zu sein: Kinder bevorzugen häufig bunte Farben oder Tiermotive auf den Pflastern.

Auch für kleine Wunden zu beachten

Unter Umständen benötigt auch ein aufgeschlagenes Knie eine Wundversorgung, indem Schotterstücke unter Wasser herausgespült werden und eine Desinfizierung mittels einer Jodtinktur erfolgt, bevor das Wundpflaster aufgeklebt wird. Größere Verletzungen sollte man immer von einem Arzt versorgen lassen.

Die passende Größe

Wundpflaster kleben auf der Haut, die die Verletzung umgibt, weshalb das Pflaster die entsprechende Länge und Breite besitzen muss oder von einer Rolle auf die passenden Maße abgeschnitten werden kann. Das Vlies schützt die Wunde vor einem Verkleben mit dem Pflaster.

Wichtige Eigenschaften für die passende Auswahl

Wundpflaster verfügen über verschiedene Eigenschaften, die für den ein oder anderen Fall diverse Vorteile bieten. So macht sich als Wundschutz ein Standardpflaster immer bezahlt. Ein elastisches Textilgewebe ist dort von Vorteil, wo Pflaster an beweglichen Stellen wie Finger, Knie oder Ellbogen befestigt werden. Weiterhin gibt es hautfreundliche Klebeschichten, die einen leichten Pflasterwechsel erlauben. Acht haben sollte man auf wasserabweisende Wundpflaster, wie sie häufig bei Kinderpflastern vertreten sind. Sie lassen weder Wasser herein noch heraus, was bei längerem Tragen die Wundheilung behindern kann. Hier sollte man auf einen öfteren Pflasterwechsel setzen.

Komfortable Handhabung

In einer Hausapotheke eines kleinen Betriebs wird eher selten ein Pflaster gebraucht, weshalb man hier ohne Bedenken auf zuschneidbare Pflasterrollen setzen kann. In Kinderarztpraxen braucht man zur Versorgung der kleinen Patienten schnell und viele Pflaster, die aus entsprechenden Sammelboxen fertig entnommen werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.