Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ziehhacke gardena, ziehhacke mit stiel
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ziehhacke

  Ziehhacke  (23 Angebote unter 30.846.649 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ziehhacke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ziehhacke"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ziehhacke
^

Die Ziehhacke - das Nonplusultra des Unkrautjätens

Ziehacken bieten eine umweltschonende Alternative zur chemischen Unkrautbekämpfung. Sie lockern den Boden oberflächlich auf und unterbrechen die Kapillaren, so dass die Wasserverdunstung der Bodenoberfläche verringert wird. Durch regelmäßiges Hacken lässt sich also auch Wasser sparen. Außerdem gelangt durch die Bodenauflockerung Sauerstoff an die Wurzeln und fördert somit ein schnelles und üppiges Pflanzenwachstum. Zugleich wird den unerwünschten Unkräutern der Garaus gemacht. Selbst auf extrem hartem Boden gelingt die Bodenlockerung durch eine Ziehhacke wunderbar. Also auch Gärten, die sich in der Übergangsphase vom Umland zum Kulturland befinden, können mit einer Ziehhacke problemlos bearbeitet werden.

Material, Stiellänge und Blatt der Ziehhacke

Das Blatt einer Ziehhacke besteht aus Edelstahl bzw. hat durch Verzinkung einen dauerhaften Korrosionsschutz erhalten. Der Stiel besteht aus Holz oder kunststoffbeschichtetem Aluminium. Für leichtes und zügiges Arbeiten ist es wichtig, dass die Länge des Stiels körpergerecht ist. Eine Ziehhacke sollte dem Gärtner idealerweise bis zur Stirn reichen, um in aufrechter Körperhaltung problemlos hacken zu können.
Ziehhacken werden in unterschiedlichen Größen bzw. in unterschiedlichen Blattbreiten angeboten. Die Arbeitsbreiten der Gartengeräte reichen von acht bis 20 cm. Neben geraden Hackblättern werden auch gewellte und gezähnte Modelle angeboten. Vorteilhaft sind die größeren Schneidflächen, der Kraftaufwand ist somit niedriger. Gewellte und gezähnte Blätter haben einen weiteren Pluspunkt, sie erfassen große Unkräuter schneller und effektiver als Hackblätter mit gerader Schneide.

Das Stecksystem

Bei hochwertigen Ziehhacken werden die Stielverbindungen in Form wechselbarer Stecksysteme angeboten. Es ist immer von Vorteil, wenn sich das Hackblatt auswechseln lässt. Ist das Blatt dünn, abgenutzt und zu schmal geworden, muss nicht das ganze Gerät den Dienst quittieren. Man braucht nur eine neue Schneide zu kaufen und einzusetzen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.