Zugtraktoren als Hilfsmittel bei Endlos-Ausdrucken auf dickem Papier oder mit Durchschlägen
Nadeldrucker sind in einigen Branchen nach wie vor unentbehrlich beim Ausdruck von großen Mengen an
Etiketten oder Formularen auf Endlospapier mit mehreren Durchschlägen. Um auch ohne ständige Aufsicht automatisch solche großen Druckaufträge bewältigen zu können, benötigen die Geräte als optional erhältliches Zubehör einen Zugtraktor.
Ausführungen des Zugtraktors
Zugtraktoren werden meist als solide Metallkonstruktion angeboten, die mechanisch oben auf den
Drucker aufgesetzt und arretiert wird. Die Traktoren verfügen dabei meist über die gleiche Breite wie die Druckwalze. Zwei Stachelwalzen auf dem Zugtraktor nehmen das
Endlospapier oder endlose Klebeetiketten auf, wobei die Walzen durch Hebel in der Breite beliebig verstellt und fixiert werden können. Somit kann jede Papiersorte verwendet werden. Die Zugtraktoren weisen dabei - je nach Druckermodell - eine Breite auf, die es gestattet, maximal DIN A4-breite Papiere oder solche nach der DIN A3-Norm aufzunehmen. Das bedruckte Papier wird unten aus dem Drucker hinausgeführt. Zwischen Einzelblatt- und Endlospapier wird dabei am Drucker umgeschaltet, wobei es die meisten Drucker nicht gestatten, Endlos- und Einzelblattpaper gleichzeitig zu nutzen.
Bei hochwertigen professionellen Nadeldruckern ist auch der Betrieb von zwei Zugtraktoren simultan möglich. Die Zugtraktoren werden dabei entweder vom Druckwerk selbst oder mithilfe eines eingebauten und vom Drucker mit Strom versorgten Motorantriebs betrieben. Passende Zugtraktoren werden ausschließlich vom Druckerhersteller selbst angeboten. Somit ist gewährleistet, dass die Mechanik optimal auf das jeweilige Druckwerk abgestimmt ist.
Wartung
Zugtraktoren arbeiten weitgehend wartungsfrei. Gelegentlich sollte jedoch die Mechanik überprüft werden und mit Fett nachgeschmiert werden, um einer gewissen Schwergängigkeit vorzubeugen, die durch Verschmutzungen bedingt ist. Herkömmliche Öle sind dazu ungeeignet, da sie abfließen und so zu zusätzlichen Verschmutzungen durch Staub führen können. Auch die Stachelwalzen des Zugtraktors sollten gelegentlich gereinigt werden, da sich bei stark beanspruchten Druckern mit der Zeit Papierstaub ablagert und zu Schwergängigkeit der Walzen führen kann.
Zugtraktoren können daher bei hohem Druckaufkommen mit Durchschlagpapier in vielen Branchen wie beispielsweise der Logistik und im Speditionswesen für einen reibungslosen Ablauf von Transportaufträgen beitragen.