Übersicht | "LED-Abstandshalter"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 0,132* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,205* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,102* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,209* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,135* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,0401* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,0812* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,112* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,11* pro 50 Stück |
| |
|
|
ab € 4,13* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 0,45* pro Stück |
| |
LED-Abstandshalter, WA-SLED, 3 mm / 5 mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), 7.5mm (2 Angebote) LED-Abstandshalter, WA-SLED, Typ=705820075, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=-999, LED-Durchmesser=3 mm 5 mm, Länge=7.5 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6) |
Würth Elektronik 705820075 |
ab € 0,1484* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,244* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema led abstandshalter | | ![](/p.gif) | Der LED-Abstandshalter und seine Funktion
In vielen Fällen macht es durchaus Sinn, Leuchtdioden so auf einer Leiterplatte zu montieren, dass sie nicht direkt von der Platine aus leuchten, sondern über ihre Anschlussbeinchen einen gewissen Abstand zu Leiterplatte besitzen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Leiterplatte in Form eines Bedienteils an der Frontplatte eines Gerätes montiert wird. Um nun einen gleichmäßigen Abstand aller Leuchtdioden zur Platine zu gewährleisten, werden sogenannte LED-Abstandshalter eingesetzt. Durch diese Hilfsmittel kann auf einfache Weise gewährleistet werden, dass alle auf der Platine befindlichen LEDs gleichen Abstand zu dieser montiert werden. Außerdem wird durch einen Abstandshalter gewährleistet, dass sich die Anschlussbeinchen der Leuchtdioden bei der Montage der LEDs oder der Platine im Gerät nicht einfach verbiegen können. LED-Abstandshalter gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und mit unterschiedlichen Maßen.
Abstandshalter für unterschiedliche LEDs in verschiedenen Ausführungen
In vielen Fällen ist es lediglich erwünscht, die LEDs in einem gleichmäßigen und bestimmten Abstand auf der Platine zu montieren. Dafür werden einfache LED-Abstandshalter verwendet, die lediglich dafür sorgen, dass die LEDs bzw. deren Montage mit eben diesen Anforderungen eingesetzt werden können. Die Anschlussbeinchen der LEDs werden bei diesen Hilfsmitteln einfach durch die vorgesehenen Löcher der Abstandshalter gesteckt und zusammen mit diesem auf der Platine eingelötet.
Weiterhin sind Abstandshalter für Leuchtdioden verfügbar, die eine Montage der LEDs in einem vorgegebenen Winkel zur Platine erlauben. Diese eignen sich dafür, die Leuchtdioden passend zum Bedienteil des Gerätes auszurichten, wenn die Platine liegend und im rechten Winkel zum Bedienteil eingebaut werden soll.
Sollen mehrere Leuchtdioden im gleichen Abstand und gegebenenfalls im rechten Winkel auf einer Platine montiert werden, so eignen sich hierfür besonders gut Abstandshalter, welche gleich mehrere Leuchtdioden aufnehmen können. Bestimmte Formen dieser Abstandshalter sind auch erweiterbar, sodass beliebig viele LEDs im gleichen Abstand und korrekt ausgerichtet auf einer Platine eingesetzt werden können.
Das richtige Maß ist entscheidend
Wählen Sie Abstandshalter für Ihre Leuchtdioden aus, die den richtigen Abstand von der Platine zur Leuchtdiode gewährleisten. Sie finden dazu passende Abstandshalter mit den unterschiedlichsten Maßen. Bei der Montage bzw. der Auswahl der richtigen Abstandshalter sollten Sie allerdings auch die Maße (Einbauhöhe) der einzusetzenden LEDs beachten.
|
|