Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Mundspüllösung

  Mundspüllösung  (29 Angebote unter 28.281.749 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mundspüllösung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mundspüllösung"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mundspüllösung
^

Sauberkeit und Frische

Mit Mundspülungen verbessern Sie Ihre Mundhygiene. Es gibt verschiedene Mundspülungen, die eine jeweils spezifische Wirkung haben. Man kann mit ihnen die Zahnhygiene unterstützen, Krankheitskeime unterdrücken, Entzündungen hemmen oder bekämpfen oder ganz einfach nur den Atem verbessern.

Arten von Mundspülungen

Es gibt anwendungsfertige Mundspülungen, sie bezeichnet man auch als Mundspüllösungen und hoch konzentrierte Mundspülungen, die man noch verdünnen muss, bevor man sie anwenden kann.

Kosmetische Mundwässer sind überall erhältlich, medizinische Mundspülungen hingegen sind apothekenpflichtig.

Wirksamkeit

Die Atemerfrischer

Mundspülungen sorgen für frischen Atem. Ein Zusatz von Menthol oder Pfefferminze gibt Ihnen nicht nur einen frischen Geschmack, sondern auch frischen Atem. Antibakterielle Zusätze sind auch bei diesen Mundspülungen wichtig, um Ursachen für schlechten Atem entgegen zu wirken. Eine ausreichende Zahnhygiene kann die Mundspülung nicht ersetzen, aber unterstützen.

Die Kariesverhüter

Um eine kariesverhütende Wirkung herbeizuführen werden den Mundspülungen Fluoride zugesetzt. Die Konzentration des Fluoridgehaltes ist hier überaus wichtig. Mindestens 0,025 % Fluorid sind nötig, um eine Wirkung zu erzielen.

Der Zahnbelag wird durch die in der Mundspülung enthaltenen Fluoride aufgelockert und kann leichter entfernt werden.

Die Zahnfleischpfleger

Um sein Zahnfleisch optimal zu pflegen, empfiehlt sich die Anwendung einer Mundspülung mit entzündungshemmenden Inhaltsstoffen. Diese Mundspülungen lindern und verringern Entzündungen im Mundbereich und helfen mit ihrer antibakteriellen Wirkung, Ursachen für Mundgerüche dauerhaft und wirksam zu bekämpfen. Achten Sie auf entsprechende Inhaltsstoffe wie Zinnflourid, Kräuter, Vitamin A, Aminfluorid, Chlorhexidin und Allantoin.

Wann ist die Anwendung am effektivsten?

Die Atemerfrischer können morgens und ruhig auch mal zwischendurch verwandt werden. Kariesverhüter und Zahnfleischpfleger wirken am effektivsten, wenn man sie abends benutzt. Hier können sie über Nacht ihre Wirksamkeit entfalten.

Wieso braucht man eigentlich Mundspülungen?

Die meisten unangenehmen Gerüche im Mund entstehen an Stellen, die man mit der Zahnbürste nicht oder nur schwer erreicht. Durch Nahrungsreste, die im ersten Schritt der Verdauung durch den Speichel im Mund zersetzt werden, entstehen flüchtige chemische Verbindungenen, beispielsweise Schwefelverbindungen. Diese Verbindungen sind oft die Ursache für schlechten Atem. Gerade in Zahnfleischtaschen, bei Parodontitis oder in Zahnzwischenräumen bilden sich gern durch die schlechte Erreichbarkeit Bakteriennistplätze.

Mundspülungen schaffen hier Abhilfe. Durch ihre flüssige Konsistenz erreichen sie jeden noch so kleinen Winkel und Zwischenraum in Ihrem Mund. So sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es darum geht, mit Mitarbeitern, Kollegen oder Geschäftspartnern zu sprechen. Nichts ist unangenehmer als die Unsicherheit, ob der Atem noch in Ordnung ist oder das Naserümpfen des Kommunikationspartners.

Tipp

Säurehaltige Lebensmittel wie Säfte ätzen die Zähne an. Putzen Sie die Zähne nicht sofort, da Sie den Reiz sonst durch das Bürsten noch verstärken, sondern spülen sie lieber den Mund mit einer Mundspülung aus.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Zahnpasta, Zahnseide und Zahnstocher aus unserer Kategorie Zahnpflege.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.