Reinigungsmaschinen – die kleinen und großen Helfer für Sauberkeit
Eine gründliche Reinigung ist das A und O und gehört zum Arbeitsalltag dazu. Nicht immer kommt man jedoch ohne technische Hilfsmittel und Geräte aus und daher bietet der Handel ein großes Sortiment an Reinigungsmaschinen, welche Ihnen die verschiedensten Arbeitsschritte vereinfachen.
Geräte und Maschinen für die Bodenreinigung
In puncto Bodenreinigung sind verschiedene Geräte in den unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich. Diese sorgen für eine gründliche Reinigung auf fast allen Bodenarten. Sie sparen Ihnen nicht nur Zeit, sondern vereinfachen Ihnen die Reinigung um ein Vielfaches.
Geräte für die Grundreinigung
Für kleinere Flächen bietet sich ein so genannter Akku-Besen an, mit dem Sie mühelos harte Fußböden reinigen können. Handelt es sich jedoch um größere Flächen, so empfiehlt sich die Verwendung einer
Kehrmaschine, welche Sie sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich verwenden können. Sie können den Schmutz auch ganz schnell und mühelos mit einem
Staubsauger aufsaugen. Diese sind in den unterschiedlichsten Varianten wie z. B. Akksauger, Nass-Trockensauger oder beutelloser Staubsauger erhältlich und eignen sich nahezu für die Reinigung in fast allen Bereichen.
Nassreinigung und Pflege
Viele der angebotenen Reinigungsmaschinen können in Verbindung mit Wasser eingesetzt werden. Damit haben Sie die Möglichkeit, die so gut wie jede Bodenfläche zu reinigen. Die verschiedenen Aufsatzvarianten erlauben Ihnen, Böden zu schrubben, zu wischen, zu dampfen oder zu polieren. Diese Geräte haben weiterhin den Vorteil, dass Sie keine weiteren Chemikalien für die Reinigung zugeben müssen.
Geräte und Maschinen für eine saubere Kleidung
Egal, ob Kleidung, Tischwäsche oder Bettwaren, alle diese Textilien sind täglich in Gebrauch und müssen regelmäßig gereinigt werden. Eine
Waschmaschine vereinfacht diesen Arbeitsschritt um ein Vielfaches. Je nach Art der Verwendung stehen dafür Waschmaschinen oder
Industriewaschmaschinen zur Verfügung. Handelt es sich um ein Gerät für den privaten Bereich, so sollte man verschiedene Kaufkriterien beachten. Dazu gehören unter anderem das Fassungsvermögen, die Energieklasse und der Wasserverbrauch. Industrielle Waschmaschinen sollten hingegen über einen leistungsfähigen Motor und ein sehr hohes Ladevolumen verfügen, da diese zum einen viel größeren Mengen an Wäsche bewältigen müssen und in der Regel im Dauerbetrieb sind.