Pedalbehälter aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdruck- sicherer Beschichtung und gedämpften Verschlussdeckeln. Die drei Pedalen ermöglichen einen separaten Zugang zu den Kunststoff-Inneneimern ...
Wertstoffsammler aus Kunststoff, Station mit je 40 l Volumen, 3-fach-Sammler. Robuste, schlagfeste Kunststoffbehälter. Einfache, sortenreine Mülltrennung durch farbige Deckel. Müllsackhalteklemmen ...
Abfallbehälter in rechteckiger Form. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Fassungsvermögen 60 Liter. • Rechteckige Abfall- und Wertstofftonne aus Kunststoff • Nutzbar auch für Lagerung und Tra...
Mülleimer "Brandon" – Trennsystem – 2 oder 3 Kammern Das Mülleimer-Trennsystem Brandon ist ein schicker und praktischer Abfallsammler, mit dem die Mülltrennung Spaß macht. Mehrere Kammern (2 oder 3...
Wertstoffsammler aus Kunststoff, Station mit je 60 l Volumen, 3-fach-Sammler. Robuste, schlagfeste Kunststoffbehälter. Einfache, sortenreine Mülltrennung durch farbige Deckel. Müllsackhalteklemmen ...
Feuerhemmender Wertstoffsammler, Fuß-Bedienung, Aufnahme f. Abfallsack, 120 Liter Volumen, grau/grau durchdachte und bewährte System-Behälter, die gleichermaßen in Büro-, Publikums- und Produktions...
CLEAN IX - Mülltrennung leicht gemacht Der CLEAN IX steht für Ordnung und Sauberkeit und eignet sich optimal für den täglichen Einsatz im Innenbereich. Der aus Stahlblech gefertigte Abfallsammler i...
Der Sammler ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Kopfelement abnehmbar und mit extra langen Seiten versehen, um Abfalltüten zu...
Der Tret-Mülltrenner mit zwei unterschiedlich großen Inneneimern. Deckel schließt leise (Soft close). Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close) 2 herausnehmbare Inneneimer (17 + 9 l) aus 1...
Wertstoffsammler 100 L mit Rädern - OHNE - Deckel Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Rei...
Weitere Informationen zum Thema Wertstoffsammelbehälter
Mülltrennsysteme erleichtern die Abfallentsorgung
Mülltrennung ist nicht nur aus ökologischer Sicht sinnvoll, auch ökonomisch erzielen Sie dadurch Erfolge. Sie verringern durch eine intensive Abfalltrennung die Kosten für die Abfallentsorgung und leisten einen wichtigen Beitrag zur Rohstoffwiederverwertung. Damit Sie eine effektive Mülltrennung vornehmen können, sollte ein auf Ihre Ansprüche angepasstes Mülltrennsystem vorhanden sein, welches die unterschiedlichen Müllkategorien gesondert aufnimmt.
Die Behälteranzahl von Mülltrennsystemen
Analysieren Sie vor der Anschaffung, welche Müllarten gesondert gesammelt werden sollen. Dann wissen Sie auch genau, wie viele unterschiedliche Behälter Ihr neues Mülltrennsystem haben muss. Günstig sind erweiterbare Systeme, die aus einzelnen Modulen aufgebaut sind und durch Zusatzbehälter erweitert werden können. Neben herkömmlichem Restmüll können die Ansprüche sehr unterschiedlich sein. Neben Biomüll im Bereich Küche und Restaurant, kommen im Labor und im medizinischen aber auch im industriellen Bereich und in Werkstätten die unterschiedlichsten Sondermüllthemen hinzu. Eine gezielte Trennung macht hier Sinn, um die Aufwendungen für die teure Sonderentsorgung so gering wie möglich zu halten.
Das Behältervolumen
Neben der Anzahl der Behälter ist das jeweilige Volumen entscheidend. Nicht von jeder Abfallsorte fällt auch der gleiche Anteil an. Gerade bei geruchsintensivem und verderbendem Müll, sollten Sie lieber häufiger auf die abschließende Entsorgung setzen. Prüfen Sie auch, wie sperrig der zu trennende Müll ist, damit er später sicher aufgenommen werden kann.
Aus welchem Material bestehen Mülltrennsysteme?
Richten Sie Ihr Mülltrennsystem so aus, dass es gegen den einzuwerfenden Müll beständig ist. Chemische Abfallprodukte, aber auch Öldosen stellen erhöhte Anforderungen an den Müllbehälter und somit an Ihr Sammelsystem. Zudem gilt es, die Umgebungsbedingungen zu beachten. Unterschiedliche Umgebungstemperaturen, aber auch erhöhte Feuchtigkeit müssen bei der Auswahl des Behältermaterials berücksichtigt werden.
Deckel mit System
Wenn Ihr Mülltrennsystem freistehend untergebracht wird, können nach oben aufklappbare Deckel genutzt werden. Diese sollten sich nach Möglichkeit mit einem Fußpedal öffnen lassen. Bei Varianten, die platzsparend unter- oder eingebaut werden sollen, ist es ratsam, bei geringem Platzangebot auf nach vorn kippbare oder schwenkbare Behälter zurückzugreifen.
Farbliche Gestaltung
Egal, ob beim Korpus oder dem Deckel - die einzelnen Behälter sollten einfach zu erkennen sein. Mit einem Farbsystem und dazugehörenden Symbolen findet jeder Abfallbestandteil schnell und zielsicher den richtigen Inneneimer.