Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Bistroschürze

  Bistroschürze  (851 Angebote unter 27.983.052 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bistroschürze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bistroschürze"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   57   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bistroschürze
^

Die Bistroschürze - in der Gastronomie unverzichtbar

In der Gastronomie und im Hotelgewerbe sind Schürzen ein wichtiger Teil der Arbeitskleidung. Zum einen schützen sie die Kleidung vor Flecken, zum anderen kennzeichnen sie Zugehörigkeit als Mitarbeiter klar. Der große Vorteil an Bistroschürzen: Bei Verschmutzung, etwa durch Kaffeegetränke oder Saucen, kann die Schürze ganz schnell gewechselt werden. So sind die Kellner, das Servicepersonal und Thekenmitarbeiter immer sauber angezogen, was einen guten Eindruck bei den Gästen hinterlässt.

Bistroschürze - kurz oder lang

Kurze Schürzen reichen in etwa bis zu den Knien und ermöglichen viel Bewegungsfreiheit. Sie werden gerne in Cafés, Bistros und Eisdielen verwendet und überwiegend vom weiblichen Personal getragen. Lange Schürzen bieten Schutz von der Taille bis zu den Knöcheln. Besonders an der Theke oder in der Küche geht es schon mal hektisch zu, da sind Fettspritzer oder auslaufende Getränke keine Seltenheit. Deshalb sind lange Schürzen besonders für Schankkellner und Küchenpersonal gut geeignet. Sollte gerade kein Handtuch greifbar sein, kann man sich auch schnell mal die Hände an den saugstarken Schürzen abtrocknen.

Bistroschürze - pflegeleicht und strapazierfähig

Das Material ist meistens unifarbene Baumwolle, somit kann problemlos der Name des Cafés oder Restaurants aufgestickt werden. Auch die Pflege ist unkompliziert: Die meisten Bistroschürzen sind bei bis zu 60 und sogar 95 Grad waschbar. Somit haben hartnäckige Fettflecken keine Chance.

Die Krafte der Farben

Damit das Personal immer ordentlich gekleidet ist und sich gut bewegen kann, gibt es Bistroschürzen in unterschiedlichen Größen und Längen, für Damen und Herren oder Unisex. Die Farben sind meist weiß, blau, schwarz oder bordeux. Es gibt aber auch Bistroschürzen mit unauffälligen Mustern und sogar in den Farben einiger Landesflaggen. Die stabilen Bänder an den Seiten können ein- oder mehrmals um die Hüften geschlungen werden und bieten so optimalen Halt.
Statten Sie Ihr Personal mit der passenden Gastronomie-Bekleidung wie z. B. Kellnerweste oder Servicekrawatte aus.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.