Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Instantkaffee

  Instantkaffee  (87 Angebote unter 27.983.015 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Instantkaffee“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Instantkaffee"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Instantkaffee
^

Löslicher Kaffee - der praktische Kaffeegenuss

Löslicher Kaffee hat heutzutage einen großen Marktanteil mit steigender Tendenz. Wenn es schnell gehen soll, ist der Instantkaffee besonders praktisch. Er muss nur mit heißem Wasser aufgegossen werden. Vor allem in Kaffeeautomaten ist er unersetzbar. Heutzutage ist löslicher Kaffee in unterschiedlichen Qualitäten erhältlich. Viele Hersteller bieten Spitzenprodukte an, deren Geschmack auch Feinschmecker überzeugen kann.

Das Geheimnis des löslichen Kaffees

Das Ausgangsprodukt löslichen Kaffees ist natürlich die geröstete Kaffeebohne. Je nach Qualität, Sorte und Anbaugebiet unterscheidet sich das Endprodukt. Aus den gemahlenen Kaffeebohnen werden in einer Extraktionsanlage mit bis zu 200 °C heißem Wasser die löslichen Bestandteile herausgezogen. Dies geschieht unter einem hohen Druck, so dass das Wasser dabei nicht verdampfen kann. Es entsteht ein hochkonzentrierter Kaffee-Extrakt. Dieser kann nun auf verschiedene Weise getrocknet werden.
Während man früher den Kaffee-Extrakt mittels Sprühtrocknung zu einem feinen Pulver getrocknet hat, ist das heutzutage in der Industrie übliche Verfahren die Gefriertrocknung. Dieses Verfahren ist wesentlich schonender und erhält das ursprüngliche Aroma des Kaffees besser als die Sprühtrocknung. Dazu wird der Kaffee-Extrakt mit CO2 oder Luft aufgeschlagen und auf ca. -5 °C herunter gekühlt. Anschließend wird die schaumartige Masse auf eine Temperatur von ca. -50 °C tiefgefroren und vermahlen. Das enthaltene Wasser wird zuletzt im Vakuumtrockner sublimiert. Bei diesem Vorgang geht das Wasser in den gasförmigen Zustand über, ohne sich zu verflüssigen. Die übrig gebliebenen festen Bestandteile sind der fertige gefriergetrocknete Instantkaffee.

Löslicher Kaffee in unterschiedlichen Qualitäten und Sorten

Während Instantkaffee früher als minderwertiger Kaffee galt, sind die Hersteller heutzutage in der Lage, hochwertige, aromatische Instantkaffees herzustellen, die bezüglich ihres Aromas mit aufgebrühtem Kaffee vergleichbar sind. Dies wird unter anderem durch schonendere Herstellungsverfahren erreicht. Darüber hinaus werden mittlerweile auch Spitzenkaffees verschiedener Anbaugebiete zu Instantkaffee verarbeitet. Viele Hersteller bieten nicht nur Instantkaffees aus Arabica-Bohnen an, sondern auch sortenreine lösliche Kaffees bestimmter Anbaugebiete. Sie kommen als Automatenkaffees für die Gastronomie ebenso in den Handel wie als Kaffeeportionsbeutel.
Instantkaffee gibt es auch als koffeinfreie Variante und Espresso. Zudem dient löslicher Kaffee als Ausgangsprodukt vielfältiger Instant-Kaffeegetränke wie beispielswiese Cappuccino oder Latte Macchiato.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.