Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kaffeeportionsbeutel

  Kaffeeportionsbeutel  (42 Angebote unter 28.218.915 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kaffeeportionsbeutel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kaffeeportionsbeutel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kaffeeportionsbeutel
^

Kaffeeportionen für besten Geschmack

Für welchen Kaffee Sie sich entscheiden, ist meist reine Geschmackssache. Das gemahlene Kaffeepulver kann von mild über aromatisch und vollmundig kräftig bis hin zu entkoffeinierten Varianten erworben werden. Neben der Melange, der Wasserhärte, des Kaffeefilters und der Brühdauer und dem Brühdruck kommt es auch auf die passende Menge des Pulvers an. Damit Sie immer die richtige Genussportion parat haben, wird portionierter Kaffee angeboten.

Die Tassenportion

Wer wenig oder gar keinen Kaffee trinkt und diesen nur für seine Kunden vorrätig halten will, ist mit Tassenportionen von fünf Gramm gut beraten. Der Vorteil liegt auf der Hand. Jede Kaffeetasse wird mit einer frisch geöffneten Kaffeeportion aufgegossen, damit ist bestes Aroma immer garantiert. Bei diesen Portionen handelt es sich meist um Instantkaffee, damit entfällt auch die Anschaffung einer Kaffeemaschine, ein Wasserkocher reicht vollkommen aus. Die Kaffeportionsbeutel können wahlweise mit Milchpulver und gesüßt erworben werden.

Die Kannenportion

Ganze Kaffeekannen für das Meeting, die Schulung bereitstellen oder das Heißgetränk mit gleichbleibendem Aroma in der Gastronomie ausschenken wird mit portioniertem Kaffee möglich. Die Kannenportionen sind für die vorgegebenen Tassenzahlen perfekt ausgewogen und müssen nur noch in den Filter gegeben werden. Auch hierbei heißt es, jede Kanne erhält eine frisch geöffnete Portion. Sie verwenden weder zu viel noch zu wenig Kaffeepulver und können immer von perfekt erhaltenem Aroma ausgehen. Pro Tasse wird bei Filterkaffee ein Kaffeegewicht von fünf bis zehn Gramm veranschlagt.

Die Maschinenportion

Kaffeeautomaten, die über einen festen Wasseranschluss verfügen und in Kantinen und in der Gastronomie eingesetzt werden, sollen lange gleichbleibend guten Kaffee liefern. Dabei kommt es in erster Linie darauf an, ob Ihr Kaffeeautomat mit Instantsorten gefüllt werden kann oder ob es sich um einen Automaten mit Mahlwerk handelt, der die Kaffeebohnen bei jedem Brühvorgang frisch zerkleinert.
Damit Sie den Automaten so einfach wie möglich befüllen können, werden auch  Kaffeeportionen angeboten. Tüte auf, Kaffee in den Vorratsbehälter und schon kann der nächste Brühvorgang starten. Geringe Wartezeiten für Kunden bei optimalem Geschmacksergebnis sowie ein schneller und reibungsloser Füllablauf für Ihr Personal sind gewährleistet.

Pads und Kapseln

Tassenweise Genuss kommt auch mit Kaffeepads und Kaffeekapseln auf den Tisch. Je nach Maschinensystem werden die verschiedenen Varianten zur Einzeltassenzubereitung eingesetzt. Sorten- und Geschmacksvielfalt sind garantiert. Jeder bekommt seinen Kaffee, wie er Ihn haben möchte, egal, ob Cappuccino, Espresso oder Latte Macchiato, die Einzelportionen sorgen für die gelungen Abwechslung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.