Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kochhose schwarz, kochhosen leiber, bp kochhose schwarz
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kochhose

  Kochhose  (1.030 Angebote unter 27.967.655 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kochhose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   69   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kochhose
^

Bäckerhose – funktional, bequem und strapazierfähig

Kleidung in Form von Jacken, Hosen oder Schuhen ist in erster Linie dazu da, den Körper vor äußeren Einflüssen zu schützen. Welche Berufskleidung Sie tragen, hängt hauptsächlich von den Gegebenheiten Ihrer Arbeitsstelle ab. Soll Ihre Hose hitze- oder säurebeständig, schnitt- oder flammfest, wasser- oder winddicht sein? Danach richtet sich die Wahl der Hose.
In vielen Bereichen ist eine Schutzkleidung auch vom Gesetz oder vom Arbeitgeber vorgeschrieben, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören etwa Schnittschutz- oder Kälteschutzhosen. Weiterhin kann Kleidung die Aufmerksamkeit anderer erregen. Durch reflektierende Streifen und grelle Farben sorgen beispielsweise Warnschutzhosen auf diese Art für die Sicherheit der Straßenarbeiter. Anhand einer Hose kann man auch erkennen, welchen Beruf die jeweilige Person ausübt. Beispiele hierfür sind die Zimmermanns- oder Malerhose.

Kochfest und chlorecht

Funktional, bequem und schick – diese Eigenschaften sollten auch Bäckerhosen erfüllen. Schließlich stellen Bäcker wohl mit Brot und Brötchen zwei der wichtigsten und beliebtesten Lebensmittel her. Wenn man den ganzen Tag in der Backstube steht, ist die Wahl der richtigen Berufsbekleidung sehr wichtig. Neben festem Schuhwerk, einem Schiffchen, einer Jacke und Handschuhen benötigt ein Bäcker natürlich eine passende Hose. Beim Kauf dieses Beinkleides sollte Wert auf Qualität gelegt werden. Da der Bäcker täglich mit Lebensmittel wie z. B. Mehl und Eier hantiert, kann es schon mal vorkommen, dass die Kleidung dadurch beschmutzt wird. Da hilft nur eins, sie muss in der Waschmaschine bei hohen Temperaturen gewaschen werden. Kochfest und chlorecht sollte die Hose deshalb sein, damit man lange an ihr Freude hat. Hosen mit Indanthrenfasern besitzen diese Eigenschaften.

Material und Schnitt

Bäckerhosen sind in der Regel aus Baumwolle – manche zu 100 Prozent, andere wiederum bestehen zu 50 Prozent aus Polyester. Auch bei der Hosenform hat man die Wahl zwischen Bundfalte, Dehnzonen- oder Flexibund. Je nach Modell ist ein Stoffgürtel bereits an der Hose befestigt bzw. bieten Gürtelschlaufen die Möglichkeit, einen Gürtel zu verwenden. Zwei Seiten- und eine Gesäßtasche runden die Hose ab.

Pepita oder Hahnentritt?

Bäckerhosen sind in unterschiedlichen Farben und Mustern erhältlich. Klassische Farben sind schwarz/weiß bzw. schwarz/grau, allerdings sind auch blau/weiß oder schwarz möglich. Die Wahl des Musters hängt von Ihrem  Geschmack ab. Pepita oder Hahnentritt – welches darf es sein? Zu Ihrer Information – mit Pepita bezeichnet man kleine, zweifarbige Karos, die diagonal miteinander verbunden sind, während das Karomuster beim Hahnentritt im rechten Winkel verläuft.

Sie suchen noch mehr?

Mit Mercateo können Sie sich von Kopf bis Fuß einkleiden. Suchen Sie speziell Berufsbekleidung, empfehlen wir Ihnen die Kategorien Bekleidung nach Berufsgruppen bzw. Schutzbekleidung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.