Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kopfkissen

  Kopfkissen  (358 Angebote unter 27.982.937 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kopfkissen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kopfkissen"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   24   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kopfkissen
^

Kopfkissen, die Hotelgäste verwöhnen

Kopfkissen von guter Qualität tragen zu einem erholsamen Schlaf bei und Hotelgäste, die sich an eine angenehme Nachtruhe erinnern, kommen gerne wieder. Da die Schlafgewohnheiten und Vorlieben der Hotelgäste unterschiedlich sind, ist es nicht einfach, die optimale Bettausstattung zu wählen. Gleichzeitig müssen Hotelbetten hohe hygienische Ansprüche erfüllen.

Kopfkissen - auch die Größe ist von Bedeutung

Grundsätzlich dient das Kopfkissen zur Stützung des Kopfes und des Nackens während der Nachtruhe. Diese Funktion nehmen Kissen in verschiedenen Formaten wahr und nicht in allen Kulturen haben Kopfkissen dasselbe Format. Das in Deutschland und zahlreichen anderen Ländern gängige quadratische Format mit einer Seitenlänge von 80 Zentimetern unterscheidet sich daher von Kopfkissen in Südeuropa, die vielfach rechteckig und bei einer Breite von 80 Zentimetern nur halb so lang sind. Für Hotelgäste, die an das größere Format gewöhnt sind, kann ein schmales Kopfkissen durchaus gewöhnungsbedürftig sein, während sich das größere Kissen bei entsprechender Füllung problemlos auf die Hälfte falten lässt. In Komforthotels stehen daher unterschiedliche Größen zur Verfügung.

Kopfkissen mit Federfüllungen

Die beliebteste Füllung für ein Kopfkissen besteht zweifellos aus Daunen und Federn. Diese Kissen sind leicht, bauschig und anschmiegsam. Reine Naturfedern haben zudem die vorteilhafte Eigenschaft, dass sie nicht allergen sind und sich Milben darin nicht einnisten. Moderne Kissenfüllungen aus Entenhalbdaunen sind teilweise mit Nocar behandelt und daher sogar kochfest. Derartige Federkissen genügen dem hohen hygienischen Anspruch für die Verwendung in Hotels. Auf diese Art behandelte Kopfkissenfüllungen zeichnen sich durch gute Isolationseigenschaften aus, haben eine hohe Füllkraft und nehmen Transpirationsfeuchtigkeit auf, ohne klamm zu werden. Federkissen, die nicht über eine solche Ausstattung verfügen, lassen sich nur schwer reinigen.

Kopfkissen mit Kunststofffüllungen

Kunststofffüllungen in Kopfkissen sind pflegeleicht, kochfest und erfüllen daher hygienische Ansprüche an Hotelbetten. Durch eine Rautensteppung der Außenhülle dieser Kissen ist die gleichmäßige Verteilung der Füllung gewährleistet. Das Material ist leicht, bauschig und hat gute klimatische Eigenschaften. Eine Kunststofffüllung gibt weniger nach als ein Federkissen und hat daher gute Stützeigenschaften für den Nacken. Eine aus hygienischen Gründen sinnvolle und für Hotelgäste komfortable Lösung sind zusätzliche kleine Einwegkissen. Ein sauberer Kopfkissenbezug sollte auch zum Standard gehören.
Damit Ihre Gäste gut schlafen können, spielen neben dem passenden Kopfkissen auch eine Einziehdecke sowie eine komfortable Matratze eine Rolle.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.