Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ölschrank

  Ölschrank  (38 Angebote unter 30.802.886 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ölschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ölschrank
^

Im Ölschrank Gebinde richtig lagern

Der Ölschrank dient als Sicherheitsschrank dazu, kleine Gebinde in Flaschenform aufrecht und größere Gebinde in Kanisterform liegend und damit sicher vor unbefugtem Zugriff unterzubringen, falls der Schrank zusätzlich noch abschließbar ist. Schränke mit wenigen Regalböden sind manchmal auch dazu geeignet, ganze Ölfässer zu beherbergen.

Wer nutzt Ölschränke?

Ölschränke sind beispielsweise in Kfz-Werkstätten häufig anzutreffen, damit zu Wartungszwecken der Fahrzeuge gängige Getriebe- und Motorenölgebinde zur Verfügung stehen. Die Schmierstoffe sind vom PKW bis hin zum Truck doch zwischenzeitlich sehr unterschiedlich geworden.

Vorschriften

Sicherheitsbestimmungen und nationale Vorschriften sind hinsichtlich der Anforderungen für Ölschränke auf alle Fälle einzuhalten. Die Schränke dienen nur zur sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Kleingebinden und sind nicht für die Lagerung brennbarer Gefahrstoffe vorgesehen! Brennbare Gefahrstoffe gehören in feuerbeständige Sicherheitsschränke oder Gefahrstoffschränke. Chemikalien, die beispielsweise im Labor verwendet werden, müssen in Chemikalienschutzschränken aufbewahrt werden.

Vorteile

Der Ölschrank hat den Vorteil, dass man die Gebinde auf jeden Fall auf kleinstem Raum sicher lagern kann. Um keine Probleme mit Behörden zu bekommen, sollte der Schrank über eine Ölauffangwanne verfügen. Ist letztere ausziehbar, lässt sie sich leichter reinigen. Zudem besteht die Möglichkeit, Tropfen aufzufangen, die beim Abzapfen der Schmierstoffe aus den liegenden Kanistern entstehen. Flügeltüren erlauben einen ungehinderten Zugriff auf das komplette Schmierstoffsortiment.

Das Material

Die Schränke bestehen meist aus Stahl, welches zum Teil zusätzlich pulverbeschichtet ist, um auch gegenüber Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit zusätzlich korrosionsfest zu werden. Sind die Türen beschichtet, widersteht der Schrank problemlos Spritzern von Säuren und Laugen.

Zum Umgang mit dem Ölschrank

Räumt man die Kanister in den Schrank ein, müssen diese entsprechend der Vertiefungen in den Auszugsböden eingehängt werden. Meist sind Rasterungen für vier Zehnliter-Kanister oder drei Zwanzigliter-Kanister vorgesehen und je Schrank maximal drei Auszugsböden und oft noch ein zusätzlicher, fester Boden für Ölflaschen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.